It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Quatre mesures pour améliorer la gestion de lʼeau dans lʼindustrie minière

Quatre mesures pour améliorer la gestion de lʼeau dans lʼindustrie minière

Face au ralentissement de lʼactivité dans lʼindustrie minière, beaucoup dʼentreprises cherchent à réduire leurs coûts et à augmenter leur rendement. Principal fournisseur dʼéquipements de pompage de ce secteur, Xylem a rédigé une nouvelle publication technique pour aider les sociétés à diminuer leurs dépenses en matière de gestion de lʼeau.

Prenant la forme dʼun petit guide, le document explique, étape par étape, comment optimiser les systèmes de pompage pour les mines, et comment utiliser efficacement les pompes pour différentes applications.

« Lorsque les cours des matières premières sont bas, ce nʼest pas le moment dʼinvestir de grosses sommes dans de nouveaux équipements, ou de développer les opérations existantes, affirme lʼauteur de la publication technique, Nate Maguire, directeur de lʼunité opérationnelle Applied Water Systems Amériques chez Xylem. Toutefois, il sʼagit dʼun excellent moment pour réaliser des investissements plus modestes, rapidement rentabilisés, qui stimulent lʼefficacité, réduisent les coûts, augmentent les marges et préparent le développement de lʼactivité pour des périodes plus favorables. »

Identifier les gaspillages et les risques opérationnels

Pour améliorer la gestion de lʼeau, il faut dʼabord réaliser un audit du système de pompage qui permettra dʼidentifier les gaspillages et les risques opérationnels. Cet audit pourra également servir de base à un programme dʼoptimisation du rendement des pompes au retour sur investissement élevé.

Voici quelques-uns des risques repérés par la publication technique :

– Les pompes qui ne sont pas utilisées dans lʼintervalle de puissance optimal. Elles gaspillent de lʼénergie, sʼusent plus rapidement et ont une durée de vie plus courte.

– Les pompes qui ne correspondent plus aux propriétés physiques ou chimiques de lʼeau. Cela entraîne un risque de défaillance prématurée pouvant mener à des pannes coûteuses et imprévues.

– La conception hydraulique des anciennes pompes et les installations à vitesse fixe. Elles consomment beaucoup plus dʼénergie que les unités récentes au rendement élevé équipées de dispositifs de contrôle à fréquence variable.

« En lʼabsence de plan stratégique et de programme de maintenance pour les systèmes de pompage, une mine se retrouve rapidement face à une diversité dʼéquipements qui nʼont pas évolué avec le projet, ce qui augmente le risque de pannes, affirme M. Maguire. Toutefois, les entreprises peuvent optimiser leurs profits en appliquant à leur système de pompage la même rigueur quʼà leur matériel, quʼaux camions miniers, quʼaux équipements de traitement et quʼà dʼautres machines essentielles à leur mission. »

Téléchargez la publication technique ici (en anglais) :

Shoring Up Mine Water Management: A Guide to Minimize Downtime, Reduce Maintenance Cost and Improve Efficiency

by Simon