Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Activer le mode contraste élevé
Une station de pompage flottante pour un projet de réservoir immense

Une station de pompage flottante pour un projet de réservoir immense

Le réservoir d’Abberton, près de Colchester, en Angleterre, joue un rôle stratégique pour l’approvisionnement en eau potable de 1,5 million de personnes dans l’Essex. Pour agrandir le réservoir, déjà immense, afin de répondre à la demande croissante, il fallait continuer à pomper l’eau pendant la reconstruction de la station de pompage existante. Les services de location de Xylem ont conçu une solution de pompage temporaire parfaite.

Le réservoir d’Abberton est situé dans la périphérie de Colchester, dans le magnifique comté d’Essex. Il s’agit d’une retenue d’eau douce d’une surface de 660 hectares. Il appartient à Essex & Suffolk Water (ESW), membre du groupe Northumbrian Water Group, qui l’exploite également.

Afin de répondre à la demande croissante en eau et pour prévenir les risques de sécheresse, ESW a décidé d’augmenter la capacité du réservoir. Le projet, qui aura coûté 150 millions de livres, permettra non seulement au réservoir d’Abberton de capter et de stocker un plus grand volume d’eau, mais également de sécuriser l’approvisionnement en eau pour de nombreuses années à l’avenir.

Un vaste projet d’ingénierie civile

Lancé en 2010, l’agrandissement du réservoir d’Abberton constituait le plus grand projet de construction civile d’Angleterre en dehors du parc olympique. Avant son élargissement, le réservoir contenait déjà 26 milliards de litres d’eau. À la fin du projet, après que son principal barrage a été rehaussé de 3,2 mètres, il pouvait contenir 41 milliards de litres.

Les travaux d’agrandissement prévoyaient également la démolition et la reconstruction de la plus grande station de pompage chargée de pomper l’eau vers les usines de traitement locales.

Pour continuer à pomper l’eau du réservoir pendant les travaux, une station de pompage temporaire a été construite près de la station existante. Cela a permis aux entreprises chargées des travaux de détruire la station d’origine et d’en construire une entièrement neuve sur l’emplacement de la première.

Un ponton flottant abritant des pompes Flygt

La construction de la station temporaire a posé un certain nombre de problèmes. Elle ne possédait qu’un niveau de prélèvement. Ainsi, en cas de sécheresse, le niveau d’eau disponible aurait pu être inférieur à celui de la station. De plus, en raison de son emplacement près des berges du réservoir, les problèmes de turbidité et de qualité des eaux étaient plus probables.

Les experts du service de location de Xylem ont élaboré un plan qui prévoyait la construction d’un ponton flottant abritant des pompes submersibles Flygt et situé au centre du réservoir afin de prélever une eau de la meilleure qualité possible avec un taux minimal d’impuretés, quel que soit le niveau de la retenue. Le ponton serait guidé vers le centre du réservoir, puis chacun de ses angles serait ancré afin de s’assurer qu’il conserverait sa position initiale sur l’eau.

Xylem a installé quatre pompes Flygt NS3301 sur le ponton flottant. Trois d’entre elles étaient destinées au pompage régulier tandis que la quatrième servait de pompe de réserve pour les périodes d’activité plus intense.

Un pompage efficace grâce aux dispositifs de contrôle à fréquence variable

Plus de 300 mètres de tuyaux résistants ont été posés pour relier le ponton à la station de pompage temporaire. La station a été équipée de dispositifs de contrôle à fréquence variable afin d’assurer un fonctionnement optimal des pompes et de garantir le pompage le plus efficace possible. Grâce à la solution de location de Xylem, la station de pompage principale a pu être démantelée et une partie importante des travaux d’agrandissement a pu commencer.

« Le projet du réservoir d’Abberton a été un grand succès, raconte Mick Boyle, responsable location chez Xylem Royaume-Uni. Grâce à l’installation fournie par Xylem, ESW a pu continuer à approvisionner la région en eau comme d’habitude. De plus, ce projet a mis en avant notre capacité à concevoir des systèmes d’épuisement temporaires sur mesure et à garantir pour nos clients l’obtention des résultats souhaités. »

La nouvelle station de pompage d’Abberton est désormais opérationnelle et le projet d’agrandissement est terminé. Le niveau de la retenue a augmenté de trois mètres au total, ce qui permettra à l’avenir d’augmenter de 60 % la capacité globale du réservoir.

« Nous sommes ravis de la démarche innovante adoptée par Xylem pour répondre à nos besoins de pompage pendant ce projet, affirme Kevin Packard, ingénieur chargé de la réception chez ESW. Grâce à sa solution sur mesure, nous avons pu continuer à fournir une eau d’excellente qualité à nos clients pendant la construction de la nouvelle station de pompage. »

Pour en savoir plus sur Xylem et son offre Location, rendez-vous le site http://www.xyleminc.com/fr

avant le Simon