Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Des temps d’arrêt réduits dans une exploitation sud-africaine grâce aux pompes Flygt

Des temps d’arrêt réduits dans une exploitation sud-africaine grâce aux pompes Flygt

Harmony Piggeries, une exploitation porcine située près de Hennenman, en Afrique du Sud, rencontrait des difficultés à assurer la propreté de ses enclos, car ses pompes tombaient en panne. Imperial Developments, partenaire de distribution de Xylem, a suggéré l’installation d’une pompe Flygt pour remplacer la pompe de type B. Après huit mois de pompage sans aucun problème, les résultats sont là : une consommation d’énergie réduite, moins de temps d’arrêt et des porcs en meilleure santé.

Située dans la province sud-africaine de l’État-Libre, l’exploitation porcine Harmony Piggeries compte toujours au moins 25 000 animaux. Les porcs sont gardés dans des enclos où ils sont nourris : le sol est donc jonché de fumier.

L’exploitation utilise un processus appelé « curage » pour retirer le fumier des enclos. Les eaux usées s’écoulent ensuite dans un grand bassin où elles sont pompées vers des tamis qui séparent l’eau du fumier. Toutefois, le nettoyage était devenu problématique.

Pannes fréquentes et réparations coûteuses

L’exploitation était équipée d’une pompe de type B de 55 kW permettant d’acheminer les eaux usées du bassin vers les tamis. Ces derniers étant situés à 600 mètres du bassin, les fibres du fumier causaient régulièrement des pannes de la pompe, ce qui constituait une difficulté majeure. Le fait que les ouvriers jetaient parfois des bouteilles en plastique, du bois ou des chiffons dans l’eau ne faisait qu’aggraver le problème.

La pompe et l’appareil de secours tombaient fréquemment en panne, parfois tous les trois mois, ce qui entraînait des réparations coûteuses. Le nettoyage du fumier et les coûts de maintenance élevés représentaient les principales préoccupations de l’exploitation.

La solution Flygt de Xylem

Xylem Afrique du Sud a suggéré l’installation d’une pompe F Flygt 3153 de 13,5 kW pour remplacer la pompe de type B de 55 kW. Harmony Piggeries n’était pas convaincue qu’un appareil de 13,5 kW pouvait durer dans le bassin. Pourtant, après un mois d’utilisation, la pompe Flygt avait résisté aux conditions les plus rudes et avait maintenu ses niveaux de production, même pendant la saison pluvieuse.

Après ce premier test, étant données ses mauvaises expériences en matière de pannes, l’exploitation n’était toujours pas persuadée que la pompe durerait plus de trois mois. Elle a également demandé à ce que l’appareil soit retiré après six mois d’utilisation pour voir s’il présentait des signes d’usure. Cependant, au terme de ces six mois, l’exploitation entrait dans une période de très grande activité. Ainsi, la pompe n’a pu être retirée et examinée qu’au bout de huit mois d’utilisation.

Avant cette vérification, elle fonctionnait en cycles normaux. Lorsqu’elle a été posée au sec, l’équipe a trouvé un morceau de bois coincé entre la base et la volute. Il avait été usé par la pompe sans que cela n’abîme ou ne ralentisse l’engin. Après examen de l’appareil, on a constaté que l’usure était minimale sur celui-ci, qu’aucun signe de détérioration n’apparaissait sur la roue, que la plaque d’aspiration présentait des marques de dégradation minimes et qu’aucun dégât n’était visible sur le corps de la pompe.

Porcs en meilleure santé et augmentation des bénéfices

Grâce à l’installation de la pompe Flygt, les porcs sont en meilleure santé et moins stressés, puisque les enclos ne sont plus inondés. De plus, le remplacement d’une pompe de 55 kW par un appareil de 13,5 kW a permis de réduire la consommation d’énergie, et grâce à la diminution des temps d’arrêt, les ouvriers peuvent se concentrer sur d’autres activités. Harmony Piggeries a aussi pu augmenter ses bénéfices en vendant le fumier séché. Ces rentrées d’argent sont régulières car les opérations ne sont plus interrompues. Étant donnée la durabilité de la pompe Flygt, Harmony Piggeries a annoncé qu’elle n’utiliserait que les appareils Xylem à l’avenir.

avant le Simon