Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Flygt Concertor : un pompage sans colmatage en Suède

Flygt Concertor : un pompage sans colmatage en Suède

Deux municipalités suédoises ont récemment sélectionné la nouvelle solution Flygt Concertor de Xylem pour résoudre leurs problèmes liés aux eaux usées. Grâce à Flygt Concertor, le premier système de pompage au monde avec intelligence intégrée, les municipalités de Lomma et de Botkyrka bénéficient toutes les deux d’un pompage sans colmatage et ont réduit de manière significative la consommation d’énergie de leur installation de pompage.

Flygt Concertor est un système de pompage intelligent, interconnecté qui analyse les conditions et l’environnement, adapte ses performances en temps réel et transmet des données aux exploitants des stations de pompage. Il intègre une fonction de nettoyage de la fosse et de la tuyauterie : une première pour un système de pompage des eaux usées.

Ces caractéristiques, associées à une hydraulique Adaptive N deuxième génération de Flygt et à une fonction intégrée de nettoyage de la pompe, réduisent les coûts d’aspiration.

Au terme d’une période d’essai, la municipalité de Lomma achète Flygt Concertor

La municipalité de Lomma est située en Scanie, dans le sud de la Suède. Elle compte plus de 23 000 habitants répartis dans trois grands districts, et inclut plusieurs villages et communautés avoisinantes. L’unité d’administration civile de Lomma travaille d’arrache-pied pour étendre et améliorer ses services, car la population est en constante augmentation depuis cinq ans.

C’est dans ce contexte que les exploitants de la station d’épuration de Borgeby ont accepté d’essayer Flygt Concertor dans l’une de leurs stations de pompage. Les principales difficultés consistaient à améliorer le rendement de la station et à réduire le nombre de colmatages des pompes pour lesquels le personnel de maintenance devait généralement intervenir une fois par mois.

Un pompage sans colmatage et une consommation d’énergie réduite.

Flygt Concertor provides clog-free pumping in Sweden1.jpg

En juin 2015, Flygt Concertor a été installé dans la station de pompage de Flädie Lundavägen, et les performances du système ont été étroitement surveillées pendant six mois. Cela a permis de montrer que le nouveau système entraînait une réduction importante de la consommation d’énergie. En plus des économies d’énergie réalisées, la nouvelle installation a permis de réduire les coûts de maintenance de 1 300 $ par an.

« Depuis l’installation de Flygt Concertor, notre facture énergétique a clairement diminué, affirme Anders Sjöstrand, directeur de la station d’épuration de Borgeby. De plus, les interventions de l’équipe de maintenance ne sont plus nécessaires, car les performances globales de la station se sont nettement améliorées. Nous avons été tellement impressionnés par le système que nous avons décidé de remplacer définitivement notre installation actuelle par cette nouvelle solution. »

Réduire la diversité des pompes nécessaires

Autre avantage de l’acquisition d’un système aussi souple : en plus de l’impact positif immédiat qu’apportent le pompage sans colmatage et les économies d’énergie, les exploitants peuvent par exemple prévoir une réduction importante de leur stock de pompes en réduisant la diversité des pompes nécessaires pour couvrir toutes leurs applications.

La municipalité de Lomma est tout à fait consciente de la réduction de stocks que permet Flygt Concertor.

« Grâce aux trois diamètres de sortie de Concertor, nous pouvons réduire notre parc de pompes de manière significative, car nous n’avons plus besoin d’autant de pompes et de roues différentes, explique M. Sjöstrand. Nous sommes certains que cela nous permettra de réaliser des économies, et nous sommes impatients de voir ce que cela donnera à l’avenir. »

L’une des caractéristiques uniques de Concertor est sa souplesse. Non seulement le système peut adapter les performances des pompes en fonction du débit, ce qui simplifie la sélection et garantit des performances optimales en cas de débit variable, mais il est également évolutif, ce qui signifie que les exploitants peuvent ajouter de nouvelles fonctionnalités sans perdre leur investissement de départ. Le système permet ainsi de relever les défis de nombreux secteurs différents, puisqu’il peut améliorer le rendement de stations présentant des caractéristiques différentes.

avant le Chad Henderson