Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Smart water : détection des fuites et eau non génératrice de revenu

Smart water : détection des fuites et eau non génératrice de revenu

Alors que les services de l’eau font face au vieillissement des infrastructures, ils ont besoin de solutions plus intelligentes pour détecter les fuites, réduire les quantités d’eau non génératrice de revenu, et prendre des décisions plus éclairées. Découvrez comment Singapour et le Colorado utilisent les technologies intelligentes de gestion de l’eau de Xylem pour faire des économies d’eau et gagner du temps sur l’évaluation de l’état des conduites.

En matière d’infrastructure, les organisations responsables de la gestion de l’eau font face à de graves difficultés, notamment des fuites, des ruptures de conduite et une gestion inefficace des ressources. L’eau non génératrice de revenu constitue un problème particulièrement important. D’après une étude menée par Global Water Intelligence en 2017, 24 % des pays étudiés présentaient des taux d’eau non génératrice de revenu dépassant 40 %.

Pourtant, grâce à des technologies et systèmes intelligents de gestion de l’eau, ces organisations peuvent résoudre plus efficacement leurs problèmes. Les solutions intelligentes, à savoir les équipements, les réseaux intelligents et les solutions avancées d’analyse permettent de réduire les pertes d’eau et les réparations inutiles afin que les organisations soient en mesure d’investir dans les infrastructures de l’eau.

Les technologies de Xylem pour la détection et l’évaluation des fuites

Xylem a élargi sa gamme de solutions intelligentes afin de répondre aux principaux problèmes du secteur de l’eau. La marque Pure Technologies de Xylem propose des solutions intelligentes pour l’évaluation de l’état des conduites, la détection et le contrôle des fuites. Visenti, racheté par Xylem en 2016, propose des solutions logicielles et matérielles pour l’analyse intelligente des données, la détection et la prévention des fuites.

SmartBall de Pure Technologies, par exemple, est une plateforme fluide de détection des fuites utilisée lorsque la conduite est en service. Elle peut effectuer des inspections longues en un seul déploiement. SmartBall est équipé d’un capteur qui identifie les anomalies acoustiques associées aux fuites et aux poches d’air. Les signatures acoustiques sont ensuite analysées pour déterminer s’il s’agit de fuites, de poches d’air ou de bruits externes.

La plateforme PipeDiver de Pure est un autre outil d’évaluation de l’état des conduites. Il s’agit d’un équipement polyvalent flottant qui se déplace dans les conduites avec le courant. Il dispose de capteurs électromagnétiques spécialisés qui repèrent et localisent les connexions enroulées de précontrainte qui sont les principaux composants structurels des PCP ou PCCP (conduites cylindriques en béton pré-contraint) et les premiers indicateurs d’une défaillance des conduites.

Visenti propose trois grandes solutions : View, LeakView et SurgeView. View est la principale plateforme analytique de Visenti. Elle permet aux services publics de recueillir et d’analyser toutes leurs données grâce à un seul outil. LeakView et SurgeView, quant à eux, servent à repérer l’eau non génératrice de revenu et à détecter et localiser une défaillance de conduite en temps réel.

Étude de cas : Metropolitana Milanese (Italie)

Le service de l’eau repère et répare des fuites qui n’avaient pas été détectées auparavant

Le défi : Metropolitana Milanese gère les services de l’eau intégrés de la ville de Milan qui dispose de plus de 2 295 km de conduites. L’organisme a repéré une conduite maîtresse essentielle nécessitant une inspection. Celle-ci est en acier 1 200 mm et se trouve au cœur de Milan. Bien qu’elle ait été installée en 1982 et ne soit pas particulièrement ancienne, son évaluation était prioritaire en raison de son importance pour le réseau.

La solution et les résultats : Metropolitana Milanese a examiné une section de 9 km de la conduite en faisant appel à l’outil de détection des fuites SmartBall. Cette technologie a été sélectionnée car elle permettait à la conduite maîtresse de rester en service tout au long de l’inspection, un critère essentiel. L’inspection de SmartBall a permis de repérer 23 fuites importantes. En raison du débit global élevé de la conduite, les fuites n’étaient pas détectables avec des équipements de mesure classiques.

Étude de cas : Public Utilities Board de Singapour

Le service de l’eau ramène la quantité d’eau non génératrice de revenu à 5 % de l’eau produite

Le défi : Singapour est l’une des villes du monde où le stress hydrique est le plus important, car elle dispose d’une surface limitée pour récupérer et stocker l’eau de pluie. La ville dispose de quatre sources d’eau : les bassins de captage locaux, l’eau importée, le dessalement et l’eau purifiée et recyclée. Ainsi, les économies et la réduction des pertes constituent des priorités absolues pour les responsables de la gestion de l’eau de la ville.

La solution et les résultats : Plus de 300 capteurs Visenti ont été installés dans les conduites d’alimentation d’eau potable de Singapour afin de détecter les fuites. La solution, qui comprend des outils avancés d’analyse, permet aux responsables de la gestion de l’eau de repérer les fuites et les ruptures en temps réel, de prévoir la demande et de simuler des opérations. Grâce à ce système, Singapour a ramené sa quantité d’eau non génératrice de revenu à 5 % seulement de l’eau produite, l’un des taux les plus faibles au monde.

Étude de cas : Homestake Water Project, Colorado (États-Unis)

La durée d’inspection des conduites passe de cinq mois à un jour seulement

Le défi : Le Homestake Water Project est une joint venture entre Colorado Springs et la ville d’Aurora destinée à récupérer l’eau des montagnes et à la transporter jusqu’aux collectivités qui comptent près d’un million d’habitants. Le projet comprend une conduite de 70 km qui a subi des défaillances catastrophiques par le passé. L’évaluation de l’état des différentes sections de la conduite, débutée en 2006, a duré cinq mois au total et a été étalée sur cinq ans.

La solution et les résultats : Lorsqu’il a fallu inspecter de nouveau la conduite, le Homestake Water Project a décidé de faire appel à la plateforme PipeDiver. Après une planification minutieuse, le PipeDiver a réalisé son inspection électromagnétique des 70 km de conduite en une seule journée. La plateforme a repéré et compté les connexions enroulées de précontrainte, et a identifié les sections de la conduite présentant une augmentation des dommages. Cela a permis aux chefs de projet de prendre de meilleures décisions concernant les réparations et les remplacements.

avant le Chad Henderson