Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Activer le mode contraste élevé
Smart water : transport et collecte des eaux usées

Smart water : transport et collecte des eaux usées

En matière de collecte et de transport des eaux usées, les technologies intelligentes de gestion de l’eau permettent d’améliorer considérablement les rendements, de réaliser des économies et de réduire l’impact environnemental. Découvrez comment South Bend, dans l’Indiana (États-Unis) a créé le réseau d’égouts le plus intelligent au monde afin de réduire les débordements de 70 %.

Les organisations responsables de la gestion de l’eau font face à des difficultés de plus en plus grandes avec des budgets limités. Elles doivent prévenir les débordements des égouts unitaires, réduire au minimum les coûts de maintenance et d’énergie, et s’assurer que les réseaux et les équipements fonctionnent de manière efficace sans nuire à l’environnement.

Les technologies intelligentes de gestion de l’eau peuvent apporter des solutions à tous ces problèmes. Des équipements ingénieux, tels que des pompes optimisant elles-mêmes leurs paramètres de fonctionnement, permettent aux organisations responsables de la gestion de l’eau d’améliorer automatiquement les performances.

Lorsque ces équipements sont connectés à des réseaux intelligents, les organisations peuvent réagir aux événements et résoudre les problèmes de performance en temps réel. Les données issues des réseaux intelligents peuvent également être associées à des algorithmes complexes pour gérer le système de manière proactive.

L’exploitation de données et d’analyses en temps réel permet aux responsables de la gestion de l’eau de prendre des décisions plus judicieuses concernant la réparation des infrastructures et les investissements, tout en prévenant les débordements grâce à une meilleure utilisation des équipements.

Les technologies de Xylem pour le transport et la collecte des eaux usées

Flygt Concertor est la première pompe eaux usées au monde avec intelligence intégrée. Elle analyse les conditions de fonctionnement et adapte ses performances en temps réel tout en transmettant des données aux exploitants des stations. En outre, son encombrement et son coût total de propriété sont bien inférieurs à ceux des systèmes classiques.

Le système de surveillance avec alarme TotalCare de Xylem, sur le cloud, contrôle attentivement les stations de traitement de l’eau et de pompage des eaux usées des clients. Si des fuites ou d’autres problèmes sont repérés, une alerte est envoyée à l’équipe du service TotalCare qui peut les localiser avec précision et agir rapidement pour les résoudre. Cela réduit les coûts et l’impact environnemental du client.

EmNet, une marque Xylem, propose des solutions permettant aux réseaux de collecte des eaux usées de s’adapter de manière dynamique à l’évolution des conditions lors des tempêtes et d’optimiser le stockage. Les solutions associent surveillance, analyse et optimisation du contrôle en temps réel pour un coût très inférieur à celui des stratégies classiques de limitation des débordements.

Étude de cas : Station de pompage des eaux usées de Stierberg

Un système intelligent met fin aux colmatages et permet d’économiser 5 400 € en neuf mois

Le défi : La station de pompage des eaux usées de Stierberg, en Autriche, rencontrait des problèmes de colmatage importants en raison de la quantité élevée de débris présents dans les eaux usées : lingettes humides, fibres et matières solides. Les colmatages étaient devenus tellement fréquents que les exploitants devaient débloquer les pompes au moins une fois par semaine.

La solution et les résultats : L’organisation a décidé de tester le système Flygt Concertor de Xylem. Au cours de la période d’essai de six mois, aucun colmatage n’a été signalé. Cet essai fut une telle réussite que Flygt Concertor a été définitivement installé dans la station. Au cours des neuf premiers mois d’exploitation, l’organisme a économisé 5 400 € en maintenance.

Étude de cas : École maternelle à Arendal (Norvège)

Une solution sur le cloud réduit les coûts d’entretien et les débordements d’eaux usées

Le défi : En Norvège, une école maternelle rencontrait des problèmes récurrents de débordements d’eaux usées dans son sous-sol. Après ces débordements, le nettoyage et les réparations étaient longs et coûteux, avec un risque important d’impact environnemental.

La solution et les résultats : L’école maternelle a décidé d’installer un système de surveillance avec alarme TotalCare, sur le cloud. Grâce à ce système, l’équipe du service reçoit immédiatement une alerte, peut acheminer l’équipement adéquat et se rendre rapidement sur place. Xylem a également résolu le problème de colmatage des pompes afin de prévenir les débordements à l’avenir.

Étude de cas : South Bend, Indiana (États-Unis)

Des débordements d’eaux usées réduits de 70 % et une économie de 500 millions de dollars de dépenses en capital

Le défi : La ville de South Bend, dans l’Indiana, est équipée d’un réseau d’égouts unitaire uniquement conçu pour transporter le débit d’eau maximal par temps sec. Avant 2008, les égouts débordaient à chaque épisode de pluie ou presque, et 25 à 30 débordements se produisaient par temps sec chaque année.

La solution et les résultats : En 2008, EmNet de Xylem a installé un système SCADA d’aide à la décision en temps réel qui regroupe désormais 152 sites surveillés par des capteurs et 13 portes et vannes automatisées. Grâce à ce système, les débordements par temps sec ont totalement disparu, et le nombre de débordements des égouts unitaires a été réduit de plus de 70 %. La ville a également gagné 1,5 million de dollars par an sur les opérations et la maintenance, réduit de moitié la concentration d’E. colidans le cours d’eau local, et économisé jusqu’à 500 millions de dollars de dépenses en capital.

avant le Chad Henderson