It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Le port de Trelleborg s’affranchit des arrêts de pompes grâce à l’intelligence intégrée

Le port de Trelleborg s’affranchit des arrêts de pompes grâce à l’intelligence intégrée

Depuis trois ans et l’installation d’une solution de Xylem, le port de Trelleborg n’a subi aucun arrêt de pompes, alors qu’il en avait un à deux par mois.
360x360_Trelleborg2.png

Trelleborg, le plus grand port scandinave pour le fret roulant, devait améliorer ses stations de pompages des eaux usées. Le but était d’éviter les inondations et les arrêts de pompes tout en étant capable de facturer correctement les porte-conteneurs entrant pour les eaux usées déchargées durant leur temps à quai. La solution de Xylem combinait des pompes Flygt Concertor, à l’intelligence intégrée ainsi qu’Avensor, un service d’alarme hébergé sur le cloud. La solution a permis de rationaliser les opérations portuaires, d’économiser du temps et de l’argent, ainsi que d’éliminer les arrêts de pompes.

Le port de Trelleborg, situé en Suède à 85 kilomètres au nord de la frontière allemande, est fortement engagée et faveur du développement continu, des services de haute qualité et du développement durable. Plus de 11 millions de tonnes de marchandises et 1,8 million de passagers transitent par ce port chaque année. Les nombreuses lignes de ferry du port constituent un lien efficace avec le continent européen via Travemünde, Rostock, Sassnitz en Allemagne, Świnoujście en Pologne, et Klaipeda en Lithuanie.

Des inondations causées par de fréquents arrêts de pompes

Les stations d’eaux usées du port étaient équipées de vieux modèles de pompes qui s’arrêtaient régulièrement. Le personnel du port était souvent incapable d’arriver à temps aux stations pour réparer les pompes ce qui entrainait des inondations. De plus, le vieil équipement ne pouvait fournir ni une vue globale ou des informations sur l’état des stations ni indiquer quand un entretien était nécessaire. Dans la mesure où le port facture les ferries pour vider leurs citernes d’eaux usées et d’eaux grises (l’eau peu souillée), il est capital pour les affaires du port que les stations de pompage soient toujours opérationnelles.

« Nous devions résoudre nos problèmes de stations de pompage immédiatement, explique Håkan Nilsson, responsable des services du port de Trelleborg. J’ai contacté Xylem parce que je savais qu’ils avaient de bons produits de haute qualité. »

Alertes et ajustement des performances en temps réel

Après avoir engagé Xylem, la première étape pour le port a été de louer des pompes Xylem pendant que les anciennes étaient remplacées. Les excellents résultats de cette solution ont décidé le port à investir dans une solution complète créée par Xylem. La solution est constituée de Flygt Concertor de Xylem, le premier système de pompage des eaux usées avec intelligence intégrée au monde, et de la plateforme de surveillance intelligence Avensor de Xylem.

Le système Flygt Concertor analyse les conditions et l’environnement, puis adapte ses performances en temps réel. En outre, le système de pompage permet aux opérateurs de la station de réaliser jusqu’à 70 % d’économies d’énergies par rapport à un système de pompage conventionnel.

Avensor est un service digital sur le cloud qui émet en temps réel des alertes et des données chiffrées pour les stations de pompages et d’autres équipements des infrastructures de l’eau. Le service consiste à installer un modem dans la station de pompage, qui communique avec les contrôleurs et la solution cloud Avensor. Il est ainsi possible de surveiller à distance la station depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Avensor peut également se connecter aux systèmes SCADA existants. Cela permet au port de Trelleborg d’avoir un système unique pour toutes les alertes. Les alertes sont affichées en temps réel et peuvent être consultées directement dans l’application ou bien être envoyées par SMS ou e-mail.

« Le service cloud d’alerte de Xylem nous donne une tout autre vue d’ensemble, déclare Håkan Nilsson. Nous pouvons voir tout ce qui se passe et intervenir sur place rapidement si nécessaire. »

Avec Avensor, le port peut désormais avoir un suivi de ses stations de pompage et garder des statistiques sur les niveaux de l’eau, les flux, la quantité d’énergie utilisée et la vitesse de fonctionnement des pompes. Les opérateurs savent également quand ils doivent intervenir sur la station, ce qui est totalement nouveau pour le personnel de service. Les statistiques sont utilisées pour rationaliser les opérations et pour comprendre de manière précise le volume d’eaux usées déchargé au port par les entreprises de logistique.

Des temps de réponse courts et une maintenance correctement planifiée

La nouvelle installation est opérationnelle depuis presque trois ans et a fourni d’excellents résultats durant cette période. Grâce à l’efficacité du service de surveillance Avensor le port sait toujours ce qui se passe dans les différentes stations et peut agir rapidement si quelque chose se produit. Les opérateurs peuvent également évaluer le besoin d’entretien et le planifier en temps voulus.

« La manière dont Xylem a résolu la situation doit être saluée, estime Håkan Nilsson. Nous sommes extrêmement satisfaits de notre système. Il est crucial pour nous de pouvoir obtenir une assistance rapide et de qualité, ainsi que de pouvoir accorder notre confiance à une organisation. »

Le port de Trelleborg continue de s’agrandir et aura de nombreuses nouvelles stations de pompage en service d’ici à 2026. Une nouvelle réglementation datant de 2021 interdit aux entreprises de transport de décharger leurs eaux usées et leurs eaux grises directement dans la mer. Cela accentue l’importance de pouvoir s’assurer que toutes les stations du port fonctionnent constamment à leur meilleur rendement. Avec le service de surveillance basé sur le cloud de Xylem, le port a une vue complète du système et peut prévenir tout temps d’arrêt qui pourrait conduire à des inondations ou des déversements dans la mer. Cela améliore les performances et la durabilité.

Découvrez en détail la manière dont Xylem accompagne ses clients à poursuivre un développement durable de pointe.