It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
DÉTECTION DE FUITES EN LIGNE
Repérer les fuites, repérer les zones problématiques et réduire les pertes d’eau réelles sans stopper le réseau d'eau.

S’ATTAQUER AUX FUITES À FORT IMPACT.

Les services publics d’eau perdent chaque jour des millions de m3 d’eau provenant de réseaux de distribution et de transport vieillissants. Les fuites sur les canalisations de grand diamètre ont un impact important sur les volumes de perte d’eau. Même de petites fuites sur ces gros tuyaux s’additionnent parce qu’elles passent souvent inaperçues pendant une longue période. Finalement, les fuites peuvent entraîner des ruptures de canalisations coûteuses. 

Les fuites sont responsables d'un manque de sécurité et de fiabilité des services d’approvisionnement en eau, en particulier dans les collectivités sous l'emprise d'une pénurie d’eau. L’impact financier des pertes d’eau est également important, s’élevant à des milliards de dollars par an.

Heureusement, la majeure partie des pertes d’eau est récupérable. Les services publics peuvent repérer les fuites importantes dans les conduites principales sans causer de fuites ou interrompre le service. La détection des fuites en ligne est un élément précieux d’un programme d'inspection qui aide les services publics à gérer leurs infrastructures vieillissantes à un coût abordable et en toute sécurité.

RÉDUIRE LES PERTES D'EAU PHYSIQUES.

Le traitement des fuites sur les conduites de transport critiques peut prévenir les défaillances catastrophiques et entraîner d'importantes économies d'eau - créant ainsi un retour sur investissement élevé pour les services publics. Cependant, les méthodes traditionnelles de détection des fuites sont moins fiables sur les conduites de grand diamètre. La détection des fuites en ligne offre la plus grande précision car le capteur est beaucoup plus proche de la source de la fuite.

Inline Leak Icon 1_800x600.jpg

Inline Leak Icon 2_800x570.jpg

NE PAS CREUSER UN SOL SEC.

L'approximation coûte cher, surtout sur les conduites de transport essentielles qui desservent un si grand nombre de clients. Le fait de connaître l'ampleur d'une fuite et son emplacement précis avant de creuser améliore l'efficacité des réparations. Cela réduit les interruptions de service et limite les fouilles, ce qui permet de réaliser des économies et d'éviter les perturbations inutiles de l'approvisionnemnt en eau et des rues achalandées.

ALLER AU-DELÀ DES PERTES D'EAU.

La détection des fuites en ligne est un moyen rentable de contrôler les conduites principales de transport pour détecter les signaux d'alarme. Les fuites d'aujourd'hui peuvent devenir des défaillances futures. Les poches de gaz peuvent perturber l'écoulement et entraîner la corrosion des conduites de refoulement. Un dépistage initial aide les services publics à classer les canalisations par ordre de priorité en vue d'une réparation ou d'une enquête plus approfondie.

Inline Leak Icon 3_800x500.jpg


LES LOCALISATEURS DE FUITES DIFFICILES À TROUVER.

Les fuites ne sont pas toujours évidentes. Même lorsque les signes d'une fuite apparaissent, il peut être difficile d'en localiser la source. La marque Pure Technologies de Xylem excelle dans la détection et la localisation de fuites difficiles à trouver sur les canalisations essentielles. Nos outils de détection de fuites en ligne, à la pointe de la technologie, peuvent même trouver des fuites de la taille d'un trou d'épingle sur des conduites de grand diamètre. Notre équipe expérimentée a réalisé des milliers d'inspections pour des services publics du monde entier. Nous avons inspecté plus de 18 550 km de canalisations et trouvé plus de 8 600 fuites, économisant ainsi des millions de litres d'eau. Nous associons des outils innovants et une prestation d'inspection professionnelle à une analyse de données de haute qualité pour aider les services des eaux à prendre les meilleures décisions possibles en matière de gestion patrimoniale. Pour une évaluation complète de l'état structurel des canalisations, nous combinons la détection des fuites avec l'inspection de la paroi des conduites, l'évaluation des vannes et l'analyse avancée.

LE SERVICE PUBLIC RÉDUIT LES FUITES DES CONDUITES D'EAU DE PRÈS DE 50 %, CE QUI PERMET D'ÉCONOMISER ENVIRON 27 000 M3 D'EAU PAR JOUR.

LIRE L’ÉTUDE DE CAS DE DALLAS WATER UTILITIES

ÉCONOMIE D’EAU + APERÇU DE L’ÉTAT DES CONDUITES.

Les avantages de la détection des fuites vont bien au-delà de la réduction des pertes d’eau réelles. La localisation et le traitement des fuites permettent d’économiser de l’argent, de l’énergie et d’autres ressources utilisées pour traiter et distribuer l’eau. La réparation ou le remplacement d’une conduite qui fuit à l’intérieur d’une canalisation principale pourrait éviter une défaillance ou un incident de contamination coûteux. Les services publics obtiennent également de précieux renseignements sur l’état des conduites en s'appuyant sur une inspection en ligne. Le repérage des secteurs problématiques aide les services publics à gérer leurs canalisations de façon proactive.

POURQUOI UTILISER LA DÉTECTION DE FUITES EN LIGNE ?

  • Détecter les fuites importantes de la canalisation principale sans interruption de service
  • Améliorer l’efficacité des réparations grâce à un emplacement précis des fuites
  • Réduire les pertes d’eau réelles et les autres déchets créés par les fuites
  • Prévenir les défaillances catastrophiques des canalisations
  • Économiser de l’argent
  • Éviter les hausses de tarifs inutiles et accroître la confiance des usagers dans le service public

 

  • Examiner la canalisation pour repérer les secteurs problématiques et les premiers signes de défaillance
  • Identifier les poches de gaz qui ont un impact sur le débit et qui conduisent à la corrosion de la conduite principale
  • Cartographier les réseaux de canalisations et confirmer l’emplacement des équipements enfouis
  • Jumelage avec des services d’évaluation supplémentaires pour acquérir une compréhension approfondie de l’état de la canalisation

LA VILLE LOCALISE LES FUITES, RÉDUIT LES PERTES D'EAU ET ÉVITE UNE PANNE COÛTEUSE SUR SES CONDUITES D'ALIMENTATION CRITIQUES.

LIRE L’ÉTUDE DE CAS DE LA VILLE DE CALGARY

DÉTECTION DE FUITES SANS EFFORT ET SELON UN NIVEAU FIABILITÉ ÉLEVÉ 

Les outils de détection en ligne des fuites et des poches de gaz de Pure Technologies aident les services publics à prendre des décisions de gestion éclairées au cas par cas, tronçon par tronçon. Nos plateformes SmartBall® et Sahara® recueillent des données précises et exploitables tout en minimisant l’effort opérationnel requis par les services publics. Les deux outils inspectent les canalisations sans interrompre le service et sont facilement déployés par les accessoires et les bouches à incendie existants. Ensemble, ces outils donnent plus de souplesse aux services publics pour réduire les pertes d’eau réelles et régler les problèmes avant qu’ils n’entraînent des défaillances plus importantes.

Sahara Platform_800x533.jpg

PLATEFORME SAHARA

La plateforme Sahara est idéale pour les réseaux complexes de canalisations d'eau. La plateforme détecte les fuites et les poches d'air, collecte des vidéos en direct et cartographie les canalisations en un seul passage. Grâce au pilotage précis de l'outil, les opérateurs peuvent localiser les défauts avec une grande précision et marquer leur emplacement au-dessus du sol en temps réel.

SmartBall Platform_800x533.jpg

PLATEFORME SMARTBALL

La plateforme SmartBall autonome détecte les très petites fuites et poches de gaz et cartographie les réseaux de transport et de distribution. L'outil suit le flux d'eau et collecte des données sur l'état de la canalisation pendant 24 heures. Les opérateurs surveillent activement l'outil tout au long de l'inspection pour obtenir l'analyse de données la plus précise possible.