It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Créer un parcours en eaux vives

ESPAGNE

Défi

Créer un canal artificiel d’eau vive pour les sports nautiques tels que le kayak, le canoë et le rafting en pompant 3 m3/s (48 000 US gpm) par pompe à une hauteur de 7 m (24 ft).

Solution

Le mode de fonctionnement prévoyait l’utilisation simultanée de trois ou quatre pompes, avec une cinquième en secours. Nous avons fourni cinq pompes Flygt PL 7101 d’une puissance de 300 kW chacune. Lorsque le canal n’était pas utilisé pour les courses, deux pompes Flygt LL 3300 de 27 kW chacune assuraient un débit de 0,25 m3/s (4 000 US gpm). En raison de la complexité de la manœuvre du système et du contrôle des pompes en conjonction avec d’autres équipements dans le canal, nous avons également fourni un contrôleur de pompe Flygt pour gérer tous ces dispositifs. Flygt a conçu des stations de pompage à hélice pour des milliers d’installations dans le monde entier. Une expertise en ingénierie et des années d’expérience ont permis le succès de ces installations.