It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

科德角度假小镇利用臭氧工艺改善饮用水口感和水质

科德角度假小镇利用臭氧工艺改善饮用水口感和水质

马萨诸塞州法尔茅斯(Falmouth)使用两套赛莱默的Wedeco威德高臭氧发生器系统建造了一座新的水处理厂,水质得以明显改善。

夏天到了,法尔茅斯(Falmouth)也迎来了旅游旺季。在这个诗情画意的度假胜地,游客们可以漫步美丽的海滩、泛舟海上、吃美味的海鲜大餐、或是乘船前往玛莎葡萄园岛,各类休闲活动不胜枚举。但是,游客们纷纷涌入科德角地区的这个沿海小镇,导致该镇的用水需求增加了五倍之多。这意味着水务部门需要增加供水量,才能在夏季满足12万人的用水需求,虽然当地居民只有31,000人。

1898就投入使用的泵站通过从附近的Long Pond水库抽水,满足了法尔茅斯全年大部分的供水需求。虽然泵站提供的水是安全的,但因为没有过滤,喝起来口感不佳、有异味且看上去也比较浑浊,对当地居民和游客来说不太理想。藻类大量繁殖,对许多水源造成的威胁越来越大,这也是影响水质的一个因素。

改进水处理工艺的要求

当美国环保署(EPA)和马萨诸塞州环境保护部(MassDEP)新出台的水质标准生效时,Long Pond水处理厂亟需改变其处理工艺,因为处理未经过滤的供水所需的大剂量氯与原水中的有机物反应会形成消毒副产物,不符合新标准的要求。2014年,MassDEP要求法尔茅斯在其现有的水处理工艺中添加另一种消毒剂或是建造一座新的设施。

Long Pond水处理厂运营主管Michael Reghitto表示:“将地表水作为水源的问题在于水质随时可能发生变化。我们有一个相对干净的水库,所以100多年来都没有对水进行过滤,但确实每年会有一两次波动,而且原水水质有时也会有意想不到的变化。”

由于MassDEP要求改进必要的水质保障措施,该市经投票决定拨款4600万美元在Long Pond东岸建造一座新的水处理和过滤厂。新的处理厂不仅有过滤装置,还有一套新的处理系统。氯化环节将被臭氧和过滤组合取代,力求实现四个处理目标:去除藻类、消毒、金属氧化和过滤,以及最后经过次氯酸钠消毒后配水。

臭氧工艺消毒和改善水质

新的Long Pond水处理厂于2015年4月开工建设,2017年10月投入运营,占法尔茅斯公共供水系统中大约70%的供水。该设施从Long Pond抽水,并通过四道独立工艺对其进行处理:去除藻类、通过臭氧改善口感和气味、活性炭过滤和次氯酸钠消毒。

Long Pond水处理厂采用了赛莱默的两套威德高臭氧发生器系统。凭借独有的2G臭氧电极技术,赛莱默Wedeco威德高 SMOevo-510装置在整个过程中进行安全可靠的消毒。臭氧消毒阶段可杀灭细菌和病毒,并通过对铁、锰和硫进行氧化来降低金属污染物的浓度。

新工厂的日均处理量为32,000立方米,冬天根据每天9,500立方米的波动流量进行适当调整,在夏季游客人数增加时达到每天45,500立方米的峰值。

赛莱默的臭氧解决方案配备了先进的内置控制技术,使工厂能够根据波动流量来调整剂量。

Reghitto说:“该系统的独特之处在于它有很大的灵活性,真的是太棒了。”

通过有效的重力介质过滤来去除固体杂质

工厂处理流程中的另一个关键环节就是重力介质过滤,它使用赛莱默的Leopold深床滤池系统,支持大流量和高效反冲洗。Leopold重力滤池在消毒前会先去除小的固体杂质,然后将处理过的水储存起来用于分配。在夏季,每分钟大约有22.7立方米的水流经该厂,并均匀地分布到四格滤池中。

Reghitto介绍说:“该镇选择这些滤池是因为它们可以确保水质的平稳,不仅可以过滤,还可以反冲洗。反冲洗对确保滤池的正常运作至关重要。滤砖里面有空气通道和水通道。当我们将空气和水一起泵送时,我们需要它们在整个滤池中均匀混合,而这些滤砖恰好可以做到这一点。”

新系统需要更少的人力和维护

自2017年底新厂上线以来,供水的口感和水质都得到了明显改善。在最新的控制和信息技术的支持下,这家先进工厂可以最大限度地精简人员配置,从而降低运营成本和人力资源。

Effizon 2G臭氧电极有10年保修期,性能稳定可靠。它们可以有效产生处理工艺所需的臭氧气体,并且在使用寿命期限内不需要工厂技术人员进行维修或更换。

Reghitto说:“我们不需要打开臭氧发生器的容器来进行检修,这完全符合我们对此类优异技术的期望。滤池也非常稳定可靠,已经使用了五年,还没出现过任何需要维修保养的情况。”

Long Pond水处理厂还利用赛莱默的预防性维护协议(PMA)来保护其对赛莱默Wedeco威德高臭氧技术的投资。PMA让工厂的经营者可以安心无忧,并确保了运行的可靠性。尽管工厂里的员工接受了赛莱默Wedeco威德高臭氧系统的全面培训,但有了PMA的进一步保障,工厂技术人员可以定期对系统进行保养,从而减少紧急维修的可能性。

赛莱默水处理团队区域售域经理Richard Nash表示:“服务工厂的技术人员是赛莱默的员工。我们不需要第三方承包商、销售代理或厂商代表来提供预防性维护服务。”

有了赛莱默技术人员的帮助,Long Pond水处理厂的员工还可以在出现问题时及时得到赛莱默的售后、工程和服务团队提供的远程支持。

Reghitto称:“赛莱默一直是法尔茅斯市的优秀合作伙伴。我们不仅拥有可靠的设备,而且这家公司还会帮助我们确保水质的清洁,这对我们来说是非常有益的。”

观看法尔茅斯解决方案的视频


详细了解赛莱默的消毒和过滤解决方案

Xylem Wedeco威德高 SMOevoPLUS臭氧系统精工制作,能以最优能效运行,最大程度地降低全生命周期成本。Leopold S型滤砖可调节气流,加强了可控性并节能节水。

 
请求信息