您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
饮用水/ 马德里 自来水厂

饮用水/ 马德里 自来水厂

过去 30 年,马德里的人口增长近 3 百万,使城市的自来水厂不堪重负。为此,管理公司 Canal de Isabel II 决定对工厂进行升级改造,满足日后对质量和数量的要求。

翻 新 Valmayor 水厂有两个主要目的。其一为处理能力翻番,从每秒 6,000 升(1,585 加仑)提升至每秒 12,000 升(3,170 加仑),以满足四百万人每天的用水需求。

另一个主要目的在于改进处理流程,确保在最差的水源条件下,通过增加预臭氧和后臭氧处理(清除藻类和 THM,改善凝结),以及活性炭过滤(清除微污染物)来生产最高品质的饮用水。该项目耗资 5,900 万欧元,历时约 3 年完工,由 Acciona 和 Ferrovial-Cadagua 企业联合管理,而 Xylem 则被选为主要的技术供应商。

今次厂的建设负责人,Canal de Isabel II 公司的 Miriam Fernández Lara 表示:「我们已经扩建了多个水厂,使在活性炭过滤外增加臭氧预处理和后处理工艺。我们还在 El Tajo 建造采用臭氧处理技术、超过滤薄膜和反向渗透技术的新工厂 DWP。所有项目均是马德里地区政府 2005 年批准的改造计划的组成部分。」而 Valmayor 翻新改造项目是当中规模最大的。

Javier Carrillo de Albornoz是 Xylem 的销售开发经理,负责欧洲、中东和拉美地区的薄膜业务,他说:「Xylem 为 Canal de Isabel II 的所有项目提供 WEDECO 臭氧发生器和 Leopold 滤砖,以及源自 GE 的超过滤薄膜。我们为 Valmayor 提供最先进的科技,无论现在还是将来,Canal de Isabel II 都能为客户提供最高品质的饮用水。」

Acciona的José Manuel Guinea Mairlot担任联合会总经理,曾亲自参与 Valmayor 的设计、采购、建设和运转工作。他表示:「我们最主要的关切在于,按时满足客户对水质的要求,且避免所有风险或意外,因此技术可行性至关重要。」

该项目的最大挑战是 Valmayor 处理工厂必须在翻新施工过程中保持运转。这意味着所有改造工作必须根据工厂的正常运转情况精心协调规划。此外,由于工厂位于受保护的地区公园,所有项目必须以可持续方式完成。

Xylem西班牙公司营运经理 Miguel Ángel Almodóvar 称:「参与施工的均是高水准且经验丰富的跨领域业务团队,团队之间的密切合作有助化解上述挑战。总括而言,明确且充分的沟通是今次项目的重中之重。」

由于 Valmayor 乃旧工厂翻新,进入和排出的水位已经固定,可是增加臭氧化处理中的活性炭过滤步骤却意味着必须抬高水位。因此,在进行该步骤处理之前,工厂安装了五台 Xylem 专门设计的 飞力水泵(替代进水仓)来加速水流量,而水泵的环氧涂层符合饮用水的标准。

Almodóvar称:「我们对标准水泵进行定制改造,满足 Canal de Isabel II 的高效率要求,以及十分重要的节能目的。我们需要水泵每秒处理 6,000 升水!」

Leopold排水系统和淤泥收集设备曾在马德里的其他翻新工厂成功安装,而这些设备也用于改善这个项目中的旧过滤设备和新建项目。此外,这个项目还安装了两套 Xylem 的 Lowara 品牌水泵,一套用于旧生产线,一套用于新生产线,为化学处理步骤提供稳定水流,还用于饮用水、服务水、灌溉及卫生间。

通过 Alannah Eames, Photos: Acciona, Xylem