It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

水处理厂选用创新滤砖以确保优越的过滤性能

水处理厂选用创新滤砖以确保优越的过滤性能

伊利诺伊州北部的莱克县公共水务水务机构(Public Water District)需要升级其过滤和反冲洗系统,以长期保持可靠的性能。选择赛莱默的Leopold 360型滤砖让这一切变得简单,详见下文。
 
该水务机构每天要处理24600立方米的水,为伊利诺伊州北部的几个相邻社区提供饮用水。在质量、安全性或可靠性方面不能有丝毫懈怠,这就是为什么该水务机构与赛莱默旗下品牌Leopold合作了半个多世纪的原因。
 
该水务机构位于伊利诺伊州宰恩,长期以来一直使用性能可靠的Leopold滤砖系统。他们之前使用的两套系统在升级之前都已经运行了25年。现在,该水务机构安装了Leopold的最新滤砖创新技术——360型滤砖。该产品采用尖端设计,可确保最佳过滤和反冲洗性能。

该水务机构的总经理Don White表示:“赛莱默帮助我们在设计新系统上找到了正确的道路和方向。”

重力滤池系统滤池系统的运作原理

过滤能够去除溶解在水中的颗粒,是处理饮用水的最后步骤之一。在重力滤池系统中,水向下流过沙子和无烟煤等介质,从而过滤掉颗粒。在一个过滤周期中,SS会堆积在滤料中,所以必须定期清除才能维持理想的过滤性能。一个过滤周期通常持续24至48小时,但根据进水和滤料布置的不同,时间可能更长。
 
在通过反冲洗去除SS的过程中,滤池底部的滤砖将水通过滤料向上输送,从而达到去除颗粒的目的。将水和空气混合在一起(称为气洗)可用于优化过滤效果。
 
监测水头损失是确保过滤性能的关键。水头损失是按照滤池底部到水面之间的距离来测量的。当开始过滤时,水在流过滤池时的阻力较小,所以水头损失较小。随着运行周期的继续,水头损失会增加,因为颗粒的堆积会对部分水流造成阻力。滤池运行一个周期的最大水头损失通常为1.5米,一旦超过此限制,系统就无法达到最佳性能。

设计最佳滤池系统

赛莱默的Leopold团队与当地工程师和承包商密切合作,设计出可以长时间保持可靠运行的解决方案。其中一个主要考虑因素是确保系统的管道设计适用于后续的气洗工艺,这样可以减少反冲洗过程中对水的消耗。

Leopold地区经理Bruce Wolfe表示:“他们很有远见,想要使用新的滤砖滤池系统,这样的系统需要很少甚至不需要维护。”

Leopold 360型滤砖

360型滤砖是一种无灌浆滤砖滤池系统,用螺栓固定在适当位置,可用于各个支管。该滤砖在反冲洗过程中提供最佳的流化效果。360型滤砖对支管上方和支管之间的滤料进行100%反冲洗,消除了滤料中的死区,从而增加滤池运行时间、减少反冲洗的耗水量、延长滤料的使用寿命,降低能源成本。
 
它还具有高效的自清洗系统,可实现最大的可靠性和正常运行时间。这些都是吸引该水务机构的众多品质之一,当他们决定升级时,已经考虑到未来几十年的需求。
 
Leopold还提供精心设计的滤料,由38厘米的硅砂和51厘米的无烟煤组成。安装工作于2022年3月完成,该水务机构目前已经收获了预期的效果。

White说:“这个系统发挥的作用比预期还要好。滤池运行时间超过150小时,排污出水浊度非常大。当我们进行反冲洗时,水头损失低于5英尺。滤池的性能非常出色。”

能够保证当地居民的健康,这正是该系统的价值所在。
 
Wolfe说:“运行滤池系统是水处理厂的最后步骤之一。这可以说是最关键的设备,所以必须通过一个可靠的系统来为社区提供安全的饮用水。”
 

 
详细了解赛莱默的Leopold重力滤池系统。
 
请求信息