It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Sustainability

Água inteligente: transporte e coleta de águas residuais

As tecnologias inteligentes da água podem melhorar consideravelmente a eficiência, economizar dinheiro e reduzir o impacto ambiental ao coletar e transportar...

4 passos para planejar um desvio de esgoto com sucesso

Quando os sistemas de esgoto precisam de manutenção, muitas vezes são necessárias operações complexas de desvio para transferir as águas residuais a outra...

Xylem no top 10 da lista “Change the World” da revista Fortune

A Xylem foi incluída na lista “Change the World” (“Mudar o mundo”) de 2018 da Fortune, um ranking das 50 empresas que tiveram um impacto social importante...

Sistema UV inovador reduz manutenção e uso de energia de estação

Após 17 anos de operação, o sistema de desinfecção por UV da estação de tratamento de águas residuais de French Creek estava rumando a duras penas ao fim de...

Monitoramento de aeração em tempo real reduz consumo de energia em 95%

Um estudo recente em uma estação de tratamento de águas residuais demonstrou que o monitoramento e controle da aeração em tempo real reduziu em 90% a...