It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Municipal Water & Wastewater

Flygt SmartRun’s cleaning function wins 2016 RIONED Innovation Award

Xylem recently announced that Flygt SmartRun’s cleaning function has won the 2016 RIONED Innovation Award. The RIONED Foundation is the national center of...

Xylem ajuda comunidades a reduzir riscos relacionados com a água

Em toda a Europa, espera-se que as inundações provocadas pela mudança climática aumentem drasticamente nos próximos anos. Ajudar comunidades a gerenciar e...

Sistema MBR reduz consumo de energia em 20% em fábrica

Como produtor farmacêutico, o Istituto De Angeli deve cumprir normas estritas sobre a qualidade da água que descarta no meio ambiente. Uma solução de...

Xylem instalará primeira aplicação de tratamento com ozônio no Vietnã

Em um novo contrato, a Xylem fornecerá uma solução de tratamento avançada para a cidade de Ho Chi Minh que beneficiará 1,5 milhão de pessoas. A solução para a...