It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Net Zero

Net zero by the numbers – understanding emissions

Getting to grips with the numbers to get the most from technology Recent research has shown that utilities have ambitious plans to decarbonize, with 75% of...

Xylem Together 2023: Fostering sustainable partnerships for a water-secure Europe

Xylem brought together water sector channel partners to advance collaboration and sustainability in Vienna for the first-ever “Xylem Together” European partner...

Net-zero Survey: Utilities Racing to Decarbonize

Water and wastewater utilities are executing ambitious decarbonization goals, illustrated in a recent survey of 100 utilities showing that 75% of respondents...

COP27: 5 take-aways for the water sector

Xylem is a founding member of the Reservoir Center for Water Solutions. Last month, coinciding with COP27, the UN’s annual climate summit taking place in...

Net Zero: Mapping the route to water utility decarbonization

The water sector has a role to play in the global effort to achieve net-zero greenhouse gas emissions and helping to slow climate change. Our sector is...