It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Digital Solutions

Parque aquático reduz uso de cloro e energia com sistema Wedeco UV

Nas piscinas públicas, garantir a segurança e a qualidade da água e o bem-estar dos banhistas é uma das maiores prioridades. No parque aquático H2O de Herford,...

Projetando estações de bombeamento melhores para águas pluviais

À medida que aumentam os eventos climáticos graves, as cidades precisam de infraestruturas que possam lidar com águas pluviais para além do nível normal. As...

Grand Rapids economiza até $1 bilhão com sistema BLU-X em tempo real

Grand Rapids, Michigan, é uma comunidade que recebeu elogios do setor de água potável por tomar medidas proativas significativas para melhorar seu sistema de...

A trajetória da água digital para 40 empresas públicas

A água digital já chegou. Essa é a conclusão de um novo relatório, produzido pela International Water Association (IWA) e pela Xylem, que analisa o estado...

Empresa de água usa solução de comunicação móvel para coletar dados

Quando uma cidade cresce rapidamente, como Eagle Mountain City, no estado de Utah, pode ser difícil para a empresa pública de água seguir o mesmo ritmo. Eagle...

O papel da gestão inteligente da água na indústria 4.0

A água muitas vezes pode ser negligenciada com os avanços da indústria 4.0, na qual os dados em tempo real, a interconectividade e o aprendizado de máquinas...