It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Making Waves

Indiana utility uses Xylem’s smart water technology to remotely manage operations

The Silver Creek Water Corporation in southern Indiana manages millions of gallons of water, over hilly terrain, for 20,000 people. Over several decades, the...

Making Waves in 2023: 5 Xylem customers revolutionizing water access, affordability, and resilience

1. Nashville, Tennessee, improves its distribution network using digital twins Metro Water Services operates a complex water distribution system with over...

Solução Xylem remove compostos PFAS de poço de abastecimento de serviço de fornecimento de água

Após um poço de água potável ter sido contaminado com duas substâncias perfluoroalquiladas (PFAS), o serviço de águas local agiu rapidamente para compreender...

Bomba de drenagem inteligente previne inundação em estação ferroviária de Guadalajara

Quando uma estação de bomba falhou no Sistema Elétrico Urbano de Guadalajara (SITEUR), os operadores precisavam de uma solução rápida para prevenir inundações....

Utility uses advanced metering infrastructure to track repairs after a tornado

On December 10, 2021, at 9:27 p.m., a tornado with winds of up to 190 mph (305 kph) touched down in Mayfield, Kentucky, creating widespread outages and mass...