It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Making Waves

Water Treatment Innovation for a Better Future

“We’re always looking for the overlaps between ecology, cost-efficiency and technological capabilities. When these all align, the impact can be spectacular.”...

Reinventing Drinking Water Systems through Data

“I wanted to test whether what I believed could impact human health and economic cost reduction with a company driving the digital transformation of water.”...

One Student’s Journey to Solve Water

“It’s important to get more people from different backgrounds involved in advancing innovation in water. The more diverse we are, the more powerful we can be.”...

Igniting Innovation

Igniting Innovation

“At Xylem we're committed to creating both economic and social value. Having that higher purpose brings a sense of real excitement. It’s more than just a job.”...

Sewage bypass system uses remote monitoring to increase efficiency

When the West Side sewage pump station in Onondaga County, New York, prepared to undergo its first major upgrade in over 30 years, the project required a...

Rápida resposta da Xylem após tempestade no sudeste de Espanha em 2019

A 12 de setembro de 2019, uma forte tempestade atingiu a costa sudeste de Espanha, trazendo para algumas áreas as chuvas mais fortes registadas desde 1917. Em...