It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Quero estações de bombagem mais inteligentes e com uma pegada mais pequena do que a atual

Flygt Concertor reduces control cabinet footprintA Flygt Concertor® reduz a área ocupada pela bomba com o seu motor de ímanes permanentes e reduz a área ocupada pelo seu armário de controlo até 50% em comparação com um armário diretamente em linha. Integra tudo o que sabemos sobre bombagem de águas residuais num sistema único, pré-projetado e sem falhas. 

O design compacto do armário é possível porque os componentes tradicionais, como a proteção do motor, o controlador da bomba, a monitorização dos sensores, os variadores de frequência e o equipamento de controlo climático já não são necessários no armário de controlo. Estas funções são eliminadas ou incorporadas na própria bomba. 

O tamanho do reservatório da bomba também pode ser reduzido ainda mais, pois não há limite para o número de partidas por hora que a bomba Concerto pode realizar.

Sistema Concertor recomendado

Concertor® XPC

Concertor® XPC, com Xylem Nexicon, é um gestor de estações energeticamente eficiente que responde às necessidades da sua estação com um sistema de controlo integrado e bombas altamente fiáveis.

Concertor® DP

A Concertor® DP é uma solução de bombagem fiável e eficiente em termos energéticos que incorpora a auto-limpeza da bomba e a ligação do gateway ao seu sistema de controlo da instalação existente.

Explorar outros pontos problemáticos