It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

操作

デバイスマニュアルをダウンロード

デバイスマニュアルは、Secure Connectで使用されるデバイス仕様を示しています。

  1. OPC UA ConnectorWebUIに移動してログインします。
  2. トップメニューで、文書をクリックします。
  3. ドロップダウンから文書を選択します。
  4. 開くボタンをクリックしてファイルをダウンロードします

匿名OPC UAユーザーアクセスを有効にする

匿名のOPC UAユーザーアクセスにより、OPC UAの読み取りまたは読み取り/書き込みの権限を認証されていないユーザーに許可します。

  1. OPC UA Connector WebUIに移動してログインします。
  2. トップメニューで、ユーザーを選択します
  3. 匿名アクセス をクリックします
  4. 読み取りまたは読み取り/書き込みを選択して、匿名アクセスの許可を設定します。
  5. 保存ボタンをクリックします。

OPC UA Connectorガイドセクション