It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

OPC UA Connectorの構成

以下のすべての設定は、
C: 「ProgramData」「OPCUAConnector」「config」custom-config.properties。

OPC UAサーバ証明書の有効期間を年単位で指定します

OPC UA Connectorはデフォルトで、OPC UAサーバー用のpfx証明書を自動的に作成します。証明書のデフォルトの有効期間は50年です。

妥当性を再設定するには、新しい証明書を作成する必要があります。すでに設定済みのOPC UAクライアントも、新しい証明書を受け入れる必要があります

  1. OPC UA Connectorがインストールされているディレクトリを開きます。
  2. ファイル custom-config.properties を開きます。
  3. プロパティの値を変更する
    connector.opcua.server.certificate妥当性年。
  4. -opcuaconnector-installationフォルダ/セキュリティで、以前のpfx証明書の名前を変更または削除します。この手順は、新しい有効性を持つ新しい証明書を作成するために必要です。
  5. OPC UA Connectorを再起動しますOPC UA ConnectorWindowsサービスとして実行されている場合は、-opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.batを使用します。 

OPC UAサーバー証明書とパスワードを指定します

デフォルトでは、OPC UA ConnectorはOPC UAサーバー用のpfx証明書を自動的に作成します。カスタムpfx証明書の提供はオプションです。

以下の設定を使用して、証明書ファイル名とパスワードを指定します。

  1. OPC UA Connectorがインストールされているディレクトリを開きます。
  2. ファイル custom-config.properties を開きます
  3. プロパティの値を変更します。

    証明書ファイル名  connector.opcua.server.certificateFile=certificate-filename.pfx
    証明書のパスワード  connector.opcua.server.certificatePassword=certificate-password


  4. OPC UA Connectorを再起動しますOPC UA ConnectorWindowsサービスとして実行されている場合は、opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.batを使用します。

カスタムpfx証明書は、opcuaconnector-installationfolder/securityフォルダに入れる必要があります。フォルダが存在しない場合は、作成します。

ファイルが存在しない場合、OPC UA Connectorは指定されたパスワードでpfx証明書を自動的に作成します。

すでに構成済みのOPC UAクライアントは、新しい証明書を受け入れる必要があります。

OPCUA TCPサーバ ポートの変更

  1. OPC UA Connectorがインストールされているディレクトリを開きます。
  2. ファイル custom-config.properties を開きます。
  3. プロパティの値を変更します: server.tcpPort。
  4. OPC UA Connectorを再起動します
    OPC UA ConnectorがWindowsサービスとして実行されている場合は、opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.batを実行します。

webUI ポートの変更

  1. OPC UA Connectorがインストールされているディレクトリを開きます。
  2. ファイル custom-config.properties を開きます。
  3. プロパティの値を変更する: server.port
  4. OPC UA Connectorを再起動しますOPC UA ConnectorWindowsサービスとして実行されている場合は、opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.batを実行します。

アクチュエータポートの交換

  1. OPC UA Connectorがインストールされているディレクトリを開きます。
  2. ファイル custom-config.properties を開きます。
  3. プロパティの値を変更する: management.server.port
  4. OPC UA Connectorを再起動しますOPC UA ConnectorWindowsサービスとして実行されている場合は、opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.batを実行します。

OPC UA Connectorガイドセクション