It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ridotto rilevamento della capacità della pompa

La funzione notifica agli utenti quando si verifica una riduzione della capacità per una o più pompe nella stazione

La riduzione del rilevamento della capacità della pompa è una funzione per le stazioni di pompaggio del pozzo bagnato. La funzione notifica agli utenti quando si verifica una riduzione della capacità per una o più pompe nella stazione. La funzione distingue tra perdite improvvise e graduali di capacità. La perdita di capacità può essere causata da problemi con la pompa o con le apparecchiature circostanti, ad esempio tubi, giunti e valvole. La funzione è indicata per le pompe che funzionano in cicli tra avvio e livelli di arresto costanti con arresti regolari.

La funzione ha bisogno dei seguenti dati:

  • Stato pompa
  • Livello acqua analogico

La funzione calcola la capacità di una pompa dopo ogni ciclo di pompaggio. Il calcolo si regola per l'afflusso al pozzo bagnato durante il ciclo della pompa. Se un ciclo della pompa avvia più di una pompa, la funzione non può calcolare la capacità della pompa.

Ogni pompa dispone di due allarmi e due grafici. Gli allarmi e i grafici mostrano le informazioni sulle due misurazioni:

MisurazioneDescrizionePossibile cause
Portata della pompa ridotta nel breve termineQuesta misurazione rileva riduzioni improvvise della capacità della pompa.
  • Sistema idraulico intasato della pompa o valvola antiritorno
  •  Malfunzionamento della valvola antiritorno
  • Perdita dal giunto sulla tubazione di mandata
Portata della pompa ridotta nel lungo termineQuesta misurazione rileva la riduzione lenta della capacità della pompa.
L’utente imposta un punto di verifica, ad esempio durante l’installazione o la revisione della pompa.
Il punto di verifica è la data di inizio per l’intervallo di tempo utilizzato dalla funzione come riferimento per la perdita di capacità.
  • Sistema idraulico usurato della pompa
  • Intasamento graduale del sistema idraulico della pompa sulla tubazione di mandata
  • Problema con la valvola antiritorno

Gli allarmi si attivano quando la capacità è inferiore rispetto alla soglia configurata. Le soglie sono un valore percentuale della capacità media della pompa. Non è possibile modificare i valori soglia nelle impostazioni.

Il rappresentate di vendita può abilitare questa funzione. Questa funzione non supporta le pompe di azionamento a frequenza variabile.

Domande frequenti correlate

Molti utenti hanno avuto domande simili su eventi, allarmi, anomalie e incidenti.