Piogge e locali interrati: come proteggere parcheggi e garage dai rischi di allagamento
Anche i sistemi di raccolta più efficienti possono essere messi alla prova da precipitazioni eccezionali. Scopri perché la rapidità di drenaggio è fondamentale per limitare danni e disagi negli edifici residenziali e commerciali.
Un problema sempre più frequente per edifici residenziali e commerciali
L'autunno rappresenta da sempre una delle stagioni più critiche per la gestione delle acque meteoriche. Negli ultimi anni, tuttavia, la frequenza di precipitazioni intense concentrate in poche ore ha aumentato il rischio di allagamenti in molte aree urbane.
Tra gli spazi più esposti figurano parcheggi sotterranei, garage condominiali, locali tecnici, rampe di accesso e vani interrati, spesso progettati in aree dove l'acqua tende naturalmente ad accumularsi.
Quando un forte temporale supera la capacità di smaltimento dei sistemi esistenti, l'acqua può invadere rapidamente gli ambienti interrati, causando danni economici significativi e importanti disagi per residenti, amministratori e gestori degli edifici.
Quando pochi centimetri d'acqua diventano un problema
Molte persone associano gli allagamenti a eventi eccezionali. In realtà, anche accumuli relativamente contenuti possono generare conseguenze rilevanti.
Nei parcheggi e nei garage condominiali, l'acqua può:
- rendere inagibili le aree di accesso;
- danneggiare veicoli e motocicli;
- compromettere impianti elettrici e sistemi di illuminazione;
- causare infiltrazioni nei locali tecnici;
- generare costosi interventi di ripristino.
Per amministratori di condominio e property manager nonchè imprese di manutenzione, intervenire rapidamente è spesso determinante per limitare i danni e riportare l'edificio alle normali condizioni operative.
Cinque buone pratiche per ridurre il rischio di allagamento nei locali interrati
Sebbene non sia possibile eliminare completamente il rischio associato agli eventi meteorologici estremi, alcune misure preventive possono contribuire a limitare danni, tempi di fermo e costi di ripristino.
1. Verificare regolarmente i sistemi di raccolta delle acque
Caditoie, pozzetti, griglie e canalette possono ostruirsi nel tempo a causa di foglie, detriti e sedimenti. Una manutenzione periodica, soprattutto prima della stagione autunnale, aiuta a preservarne l'efficienza e a ridurre il rischio di ristagni.
2. Prestare attenzione alle rampe di accesso
Le rampe che conducono ai parcheggi interrati rappresentano spesso il principale punto di ingresso dell'acqua. Verificare il corretto funzionamento dei sistemi di raccolta e drenaggio presenti lungo il percorso è fondamentale per intercettare rapidamente i flussi provenienti dall'esterno.
3. Proteggere locali tecnici e impianti critici
Quadri elettrici, sistemi antincendio, ascensori e altri impianti critici devono essere adeguatamente protetti oppure collocati in aree meno esposte al rischio di allagamento. Anche pochi centimetri d'acqua possono compromettere il funzionamento delle apparecchiature, causando interruzioni di servizio, danni agli impianti e costosi interventi di ripristino.
Particolare attenzione deve essere riservata ai locali tecnici antincendio. La norma UNI 11292 prevede infatti specifiche misure di protezione quando i gruppi di pompaggio antincendio sono installati in ambienti situati al di sotto del piano stradale, richiedendo sistemi idonei per la gestione e l'allontanamento delle acque in caso di infiltrazioni o allagamenti, così da garantire la continuità operativa delle apparecchiature anche in condizioni di emergenza.
4. Predisporre un piano di emergenza
Definire in anticipo ruoli, responsabilità e procedure di intervento consente di reagire più rapidamente in caso di evento critico. Amministratori, manutentori e facility manager dovrebbero conoscere le azioni da intraprendere e avere a disposizione le attrezzature necessarie.
5. Assicurarsi di poter intervenire rapidamente
Quando l'acqua raggiunge parcheggi, garage o locali interrati, la rapidità di intervento diventa determinante. Disporre di strumenti adeguati per la rimozione dell'acqua può contribuire a ridurre i tempi di esposizione delle strutture al rischio e a ripristinare più velocemente le normali condizioni operative.
Il ruolo dei sistemi di drenaggio nelle emergenze
Non sempre è possibile prevenire completamente l'ingresso dell'acqua. Eventi meteorologici particolarmente intensi, tombini ostruiti, sistemi di raccolta temporaneamente sovraccarichi o guasti agli impianti possono creare situazioni impreviste.
In questi casi, la disponibilità di sistemi di drenaggio affidabili consente di rimuovere rapidamente l'acqua accumulata e ridurre i tempi di esposizione delle strutture al rischio.
La velocità di intervento assume un valore fondamentale soprattutto negli edifici dove i locali interrati ospitano impianti tecnici essenziali o costituiscono l'unico accesso ai parcheggi.
Preparare l'edificio agli eventi meteorologici estremi
La crescente variabilità climatica sta spingendo molti amministratori e gestori immobiliari a rivedere i propri piani di emergenza.
Oltre alla manutenzione preventiva di griglie, canalette e sistemi di raccolta delle acque, è importante valutare la disponibilità di strumenti adeguati per intervenire rapidamente in caso di necessità.
Prepararsi significa non solo proteggere l'edificio e le sue infrastrutture, ma anche ridurre i disagi per i residenti, limitare i costi straordinari e migliorare la resilienza complessiva della struttura.
Perché servono soluzioni pratiche e facilmente impiegabili
Durante un'emergenza, semplicità e rapidità di utilizzo possono fare la differenza.
Le imprese di manutenzione, i facility manager e i professionisti che operano nel settore edilizio hanno bisogno di soluzioni che possano essere:
- trasportate facilmente sul luogo dell'intervento;
- installate rapidamente;
- utilizzate in spazi ristretti;
- affidabili anche in condizioni difficili;
- adatte a molteplici scenari applicativi.
Questa versatilità permette di affrontare situazioni differenti, dal drenaggio di una rampa allagata allo svuotamento di un garage interrato o di un locale tecnico.
L'aumento degli eventi meteorologici intensi sta rendendo sempre più importante la preparazione agli allagamenti anche in contesti residenziali e commerciali.