It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Yorkshire Water risolve gli intasamenti delle pompe con un sistema di pompaggio intelligente

Yorkshire Water risolve gli intasamenti delle pompe con un sistema di pompaggio intelligente

Per Yorkshire Water, azienda che fornisce servizi idrici a 5 milioni di persone in Inghilterra, gli interventi necessari per gli intasamenti delle pompe in centinaia di stazioni di pompaggio rappresentavano una perdita di tempo ormai insostenibile. Per affrontare il problema, l’azienda ha messo alla prova la pompa intelligente Flygt Concertor N di Xylem in uno dei propri siti più problematici. Dopo che la pompa ha risolto ogni problema di intasamento, Yorkshire Water ha deciso di installarla in più di 150 stazioni di pompaggio, riducendo del 51% il numero di chiamate di emergenza e del 29% il consumo energetico complessivo.

Yorkshire Water copre una delle aree più estese dell’Inghilterra e provvede alla raccolta, al trattamento e alla distribuzione di circa 1,26 miliardi di litri d’acqua al giorno, oltre al riciclaggio e allo smaltimento in sicurezza di 1 miliardo di litri di acque reflue.

L’intasamento di una pompa in una stazione di pompaggio può richiedere l’intervento immediato da parte del personale tecnico e operativo dell'azienda e di conseguenza comportare una considerevole perdita di tempo e denaro in termini di carburante, manodopera e risorse, per non parlare dei disagi per i residenti locali.

Il team di Dynamic Maintenance di Yorkshire Water aveva quindi bisogno di una soluzione più efficiente per risolvere il problema degli intasamenti delle pompe e ha deciso di rivolgersi a Xylem per un progetto di prova. A tal scopo, ha scelto una stazione di pompaggio in un sito particolarmente problematico, cioè il Burnsall Car Park, che si intasava due o tre volte alla settimana con conseguenti chiamate di emergenza.

La scelta di un sistema di pompaggio intelligente per le acque reflue

Dopo aver approfondito nel dettaglio i requisiti specifici del Burnsall Car Park e di Yorkshire Water, per la prova Xylem ha scelto la pompa Flygt Concertor N, sia per l’eccellente resistenza all’intasamento che per le caratteristiche autopulenti. La tecnologia Adaptive N® della pompa consente ai grandi solidi di passare, mentre un software specializzato rileva gli intasamenti e regola autonomamente la velocità o la direzione di funzionamento della pompa per rimuoverli.

Al Burnsall Car Park sono state installate due pompe Concertor 6020 N (2,4 kW, 80 mm), che sono state immediatamente collegate al sistema di controllo della rete di acque reflue esistente di Yorkshire Water grazie alla connettività integrata della pompa. I risultati si sono rivelati impressionanti fin dall’inizio.

“Il sito di Burnsall era molto problematico per noi e, come azienda idrica, il problema dei residui di tessuti aveva un impatto diretto in termini di disagi per i residenti locali”, afferma Nev Barugh, Asset Technical Support Engineer, Yorkshire Water. “Insieme a Xylem, siamo riusciti ad eliminare il problema e rendere la nostra rete molto più efficiente”.

Addio agli intasamenti delle pompe

Dall’installazione di Flygt Concertor N nel gennaio 2019 non è stato riscontrato nemmeno un intasamento e di conseguenza non è stato necessario nemmeno un intervento di emergenza in loco.

“Siamo rimasti estremamente impressionati dalla qualità dell’installazione e lo staff di Xylem si è sempre dimostrato prontissimo a risolvere ogni problema”, afferma Barugh. “Non vediamo l’ora di avviare altri progetti in collaborazione con Xylem, per sfruttare la loro vasta gamma di prodotti”.

Alla luce dell’eccellente resistenza all’intasamento della pompa, il reparto di manutenzione di Yorkshire Water ha deciso di installare Flygt Concertor in quasi tutte le stazioni di pompaggio più problematiche.

Riduzione di costi, delle emissioni e del consumo energetico

Poiché Flygt Concertor può essere collegata in tutta facilità anche alle reti esistenti, in meno di un anno Yorkshire Water ha migliorato la resistenza all’intasamento delle pompe in più di 150 stazioni di pompaggio doppie e triple, che presto saranno seguite da altre centinaia.

Alla fine, Yorkshire Water ha ridotto le chiamate di emergenza del 51% ed evitato oltre 800 interventi in loco. La riduzione delle chiamate di emergenza ha consentito all’azienda di ridurre sia le ore di manodopera che le emissioni derivanti dalle trasferte. Inoltre, l’efficienza idraulica di Flygt Concertor rispetto alle pompe precedenti ha contribuito a ridurre il consumo energetico complessivo fino al 29%.

“Prodotti come il sistema di pompaggio Flygt Concertor possono offrire vantaggi significativi ai clienti e alle loro organizzazioni”, afferma Jason Robinson, Key Account Manager per Yorkshire Water in Xylem. “In questo caso, siamo estremamente soddisfatti di aver eliminato gli intasamenti delle pompe e le chiamate di emergenza e non vediamo l’ora di collaborare ulteriormente con Yorkshire Water”.

Per saperne di più sul sistema di pompaggio Flygt Concertor N.