It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Soluzioni per rifiuti organici ed energia per il settore alimentare e delle bevande

Conversione delle acque reflue organiche ad alta resistenza in energia verde

Quando gli scarti alimentari si deteriorano, producono una parte significativa delle emissioni di metano nelle discariche, che è un gas serra (GHG) 20 volte più potente per l’ambiente rispetto all’anidride carbonica. Una strategia che devia i rifiuti organici dalle discariche e li converte invece in energia verde può aiutare a ridurre al minimo queste emissioni dannose, creando valore da ciò che altrimenti verrebbe sprecato. 

Un processo di digestione anaerobica a basso consumo energetico può utilizzare microrganismi per convertire la materia organica in biogas in assenza di ossigeno. Questo sottoprodotto naturale può essere utilizzato come fonte di energia rinnovabile. La quantità esatta di energia che può essere catturata dipende dalla quantità di acque reflue trattate e dalla loro resistenza. 

Soluzioni per ridurre il volume di rifiuti, creare biogas 

Xylem offre soluzioni di digestione anaerobica biologica comprovate che contribuiscono a ridurre i volumi di rifiuti, producendo energia rinnovabile verde e riducendo le emissioni di gas serra. Le nostre tecnologie convertono le sostanze organiche separate dalla fonte in biogas prezioso, che può essere utilizzato per generare calore, energia o combustibile per veicoli. Offriamo anche soluzioni di progettazione/costruzione che comprendono numerosi vantaggi che includono un unico punto di contatto durante le fasi di progettazione e costruzione per garantire l’esecuzione di progetti di qualità. La conversione dei rifiuti in energia è un elemento essenziale per una buona pratica di sostenibilità, motivo per cui molte delle nostre soluzioni contribuiscono all’energia rinnovabile.