It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Biocombustibile

Carburante rinnovabile per riscaldamento, raffreddamento e propulsione

I biocombustibili sono un mercato in crescita, non solo per la propulsione dei veicoli, ma anche per altri usi come il riscaldamento e il raffreddamento. Le nostre soluzioni vengono utilizzate negli impianti agricoli e industriali per produrre biogas da sostanze organiche utilizzando forme di digestione aerobica e anaerobica. 

Le acque reflue dei produttori agricoli e alimentari sono principalmente di origine biologica e devono essere trattate prima dello scarico. A seconda degli obiettivi di trattamento, questo tipo di acque reflue può essere convertito in energia rinnovabile in biogas e l’acqua può essere anche riciclata per il riutilizzo. 

L’utilizzo dei substrati offre un elevato potenziale energetico, che si tratti di letame, liquami, scarti di lavorazione degli alimenti o persino residui di cibo provenienti da ristoranti o abitazioni private. La produzione di biogas trasforma questi flussi di rifiuti in energia, riducendo al contempo le emissioni di gas serra. In questo processo, l'energia che non viene utilizzata nelle operazioni dell'azienda può essere venduta in modo redditizio alla rete pubblica. La digestione anaerobica è un processo naturale basato su un concetto semplice. Tuttavia, un’efficiente produzione di biogas richiede che la maggior parte dei substrati difficili possano essere pompati e miscelati in modo efficace. 

Xylem dispone di un’ampia gamma di soluzioni di digestione aerobica e anaerobica che possono essere scalate per quasi tutti gli obiettivi di trattamento o per qualsiasi impronta. A questi sistemi è possibile aggiungere apparecchiature ausiliarie in base a obiettivi specifici. Questi includono i sistemi di galleggiamento ad aria disciolta (DAF), le pompe trituratrici sommergibili, i vari tipi di coperchi e le filtripresse.