It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Temps de fonctionnement inégaux

Utilisation

Ce type d’anomalie s’applique aux stations de pompage des eaux usées à deux pompes, dans lesquelles les pompes sont réglées pour alterner régulièrement, avec un temps de fonctionnement égal, à chaque cycle.

Le type d’anomalie est désactivé pour les types d’appareils pour lesquels, en général, les pompes ne alternent pas régulièrement.

Description

Les utilisateurs sont avertis de cette anomalie si le temps de fonctionnement d’une pompe dépasse celui de l’autre pompe de la station de plus de 20  % pendant trois jours consécutifs.

Causes possibles

  • Différence de capacité entre les pompes
  • Problème de configuration de la station  :
    • Une pompe démarre toujours à un niveau supérieur à celui de l’autre.
    • Le niveau d’arrêt est réglé différemment entre les pompes.
    • Le niveau d’arrêt est trop bas, ce qui fait fonctionner une pompe à un niveau d’état de ronflement.
    • Les pompes ne alternent pas régulièrement.
  • Un défaut dans une pompe ou dans la commande de pompe
  • Problème avec le clapet antiretour d’une pompe

Graphiques associés pour évaluation

Pour savoir où trouver les graphiques associés pour examen, voir
« Où puis-je trouver les tableaux d’anomalies à examiner  ? » sous FAQ sur les événements > Anomalies.

Description du graphique Détail de l’utilisation de la pompe

Le graphique présente les données suivantes  :

  • L’état de fonctionnement de chaque pompe dans la station
  • Le niveau d’eau, le cas échéant

La période dans le graphique est d’un jour avec la résolution maximale  :

  • Si l’anomalie est active, le graphique indique la veille.
  • Si l’anomalie a cessé, le graphique indique le jour où l’anomalie a commencé.

Le graphique permet à l’utilisateur d’évaluer les éléments suivants  :

  • Le problème qui a causé l’anomalie
  • L’état actuel de la station, si l’anomalie est toujours active

Description du graphique Comparaison entre l’utilisation de la pompe

Le tableau indique l’utilisation quotidienne de chaque pompe de la station. La période dans le graphique est de plusieurs jours. Le graphique permet à l’utilisateur d’évaluer les éléments suivants  :

  • L’étendue de la différence d’utilisation entre les deux pompes
  • Fréquence de survenue du problème

Évaluation des graphiques, exemple 1

Les graphiques montrent que la pompe 1 a perdu sa capacité à la fin du mois de février  :

  • Le tableau Détail de l’utilisation de la pompe montre que les cycles de la pompe 1 sont plus longs que ceux de la pompe 2.
  • Le tableau Comparaison entre l’utilisation de la pompe montre que l’utilisation de la pompe 1 a considérablement augmenté fin février.

Évaluation des graphiques, exemple 2

Le tableau Détail de l’utilisation de la pompe montre que, depuis le 27 février, la tendance du niveau d’eau diffère considérablement de son schéma régulier et que le cycle de la pompe est très long. Ce comportement indique qu’il y a un problème dans la commande de la pompe plutôt que dans la capacité de la pompe.

Le tableau Comparaison entre l’utilisation de la pompe confirme le problème parce que la différence d’utilisation de la pompe se permute après quelques jours.

Désactiver le type d’anomalie

Si le comportement identifié comme anomalie est normal pour une station, le type d’anomalie doit être désactivé. Pour plus d’informations, voir "Comment activer ou désactiver un type d’anomalie  ?" sous FAQ sur les événements > Anomalies.

FAQ associée

De nombreux utilisateurs ont eu des questions similaires sur les événements, les alarmes, les anomalies et les incidents.