It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Gestion de l’eau noire et des déchets

Optimisez la gestion des déchets pour des expériences marines et VD sûres et confortables

Que ce soit sur l’eau ou sur la route, la gestion des eaux usées est une partie essentielle de la vie des plaisanciers et des passionnés de véhicules de loisirs. Il existe plusieurs façons différentes de traiter les déchets à bord, y compris la recirculation, le compostage et l’incinération des toilettes, mais les systèmes de toilettes les plus courants sont raccordés aux réservoirs de stockage. Elles vont de têtes autonomes simples et peu coûteuses à des systèmes plus complexes intégrant plusieurs vannes, pompes et tuyaux. 

En tant que plus grand fabricant mondial de toilettes marines pour petits bateaux, Jabsco établit la norme en matière de fiabilité, de facilité d’entretien et de facilité d’utilisation. Toutes nos toilettes peuvent être utilisées sur les voies navigables, les rivières, les lacs ou la mer et peuvent être installées au-dessus ou au-dessous de la ligne de flottaison. Les toilettes marines manuelles de Jabsco sont présentes dans plus de bateaux que n’importe quelle autre marque et ont été améliorées encore plus grâce à une construction plus robuste et à un style raffiné. Grâce à sa conception et ses matériaux modernes, les toilettes manuelles Jabsco sont faciles à installer et à entretenir et offrent un rapport qualité-prix exceptionnel. 

En ce qui concerne les toilettes électriques, nos gammes de luxe Lite Flush, Quiet Flush et Deluxe Flush se caractérisent par un faible niveau de bruit, de sorte que les clients qui dorment ne seront pas perturbés par l’utilisation des toilettes. Vous avez la possibilité de rincer avec de l’eau douce provenant de l’approvisionnement de votre bateau ou avec de l’eau salée, fluviale ou lacustre. Les toilettes Jabsco Lite Flush sont équipées d’un système de rinçage et de pompe à déchets intégré dans un boîtier élégant. Nos toilettes de la série Deluxe Flush ont des cuvettes de style domestique avec tous les composants de pompe cachés. De plus, notre gamme Quiet Flush comporte une pompe à l’arrière d’un socle étroit, qui permet de l’installer dans des espaces plus étroits. 

Nos pompes de macérateur pour véhicules de loisirs portables Flojet sont conçues pour améliorer l’une des tâches les moins recherchées de l’expérience des véhicules de loisirs : la vidange du réservoir à matières. Cette pompe peut traiter à la fois les eaux noires et grises, avec une protection contre le fonctionnement à sec et un raccord de sortie de déchets standard de trois pouces. Il broie les déchets jusqu’à 1/8 po pour faciliter le pompage à travers un tuyau d’arrosage, ce qui permet de vider rapidement un réservoir à matières typique de 30 gallons en moins de trois minutes et de le jeter dans des réservoirs portables, des ports de nettoyage ou des systèmes septiques.