It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Proaktive Steuerung des Abwassernetzes

Von der reaktiven Reaktion bis zum proaktiven Management

Versorgungsunternehmen können Überschwemmungen, Überläufe und Anlagenstress voraussehen, verstehen, wo die Risiken größer sind, und fundiertere Entscheidungen treffen, indem sie Live-Netzwerkinformationen, Prognosebedingungen, Frühwarnungen und Szenarioanalysen kombinieren. Dies gibt den Besatzungen und Managern klarere Einblicke in das, was jetzt passiert, was als nächstes passieren wird und welche Maßnahmen die Auswirkungen auf Betrieb, Umwelt und Service reduzieren können, anstatt reaktiv auf die Auslösung von Alarmen zu warten. Letztendlich bedeutet eine proaktive Steuerung des Abwassernetzes die Verwaltung des Netzwerks, bevor Vorfälle eskalieren.

Warum es wichtig ist

Aufschlüsselung von Datensilos

Viele Versorgungsunternehmen verwalten den Abwasserbetrieb immer noch über getrennte Daten, was es schwierig macht, das Gesamtbild zu sehen. Ein proaktiver Ansatz vereint Netzwerk-, Niederschlags- und Ereignisinformationen, damit Teams Risiken früher erkennen und effektiver reagieren können.

Verbessern Sie die Vorbereitung, bevor es zu Unwettern kommt

Versorger können auf Prognosen basierende Warnungen und Simulationen verwenden, um die voraussichtlichen Auswirkungen bis zu 24 Stunden vor der Inbetriebnahme zu verstehen und so die Besatzungsmitglieder, Anlagen und Reaktionspläne vorzubereiten, bevor sich die Bedingungen verschlechtern, anstatt nach Beginn der Überschwemmung zu reagieren.

Reduzierung von Überlauf- und Überschwemmungsfolgen

Die frühzeitige Erkennung neuer Risiken hilft den Versorgungsunternehmen, zu handeln, bevor Schächte, Überläufe und anfällige Bereiche überlastet werden, was Störungen einschränkt, Gemeinden schützt und die Umweltauswirkungen bei Regenwetterereignissen reduziert. 

Stärkung der betrieblichen Entscheidungen

Wenn Bediener reale Szenarien vergleichen, vergangene Ereignisse überprüfen und Alarme priorisieren können, werden Entscheidungen konsistenter. Dies unterstützt eine bessere Nutzung von Pumpen, Lagerung und Außendienstressourcen sowohl während des geplanten als auch während des Notfallbetriebs.

Vorteile einer proaktiven Kanalnetzsteuerung

  • Frühere Warnungen und die Prognosetransparenz helfen den Teams, sich auf mögliche Stürme vorzubereiten und Überläufe, Überschwemmungen und Serviceunterbrechungen zu reduzieren. 
  • Eine klarere, netzwerkweite Ansicht unterstützt eine schnellere Priorisierung, bessere Koordination vor Ort und sicherere Entscheidungen bei wechselnden nassen Wetterbedingungen.
  • Szenariotests und vorausschauende Erkenntnisse helfen dabei, den Pumpenbetrieb, die Lagerkapazität und den Einsatz der Crew zu optimieren, bevor Vorfälle eskalieren oder die Ressourcen überlastet werden. 
  • Historische Ereignisanalysen und Überlaufaufzeichnungen stärken die Compliance-Berichterstattung und helfen Versorgungsunternehmen dabei, Muster zu identifizieren, die zukünftige Reaktionsstrategien beeinflussen können. 
  • Früheres, informiertes Handeln reduziert den reaktiven Arbeitsaufwand und hilft, Gemeinden, Wasserwege und kritische Abwasserinfrastruktur zu schützen

Zugehörige Produkte und Dienstleistungen