It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

  • Alternde Rohrleitungen, moderne Lösungen

    Wie Hot Springs Wasserverluste um 50% reduziert hat.

    Mehr lesen

  • Die Wasserprobleme einer Wüstenstadt bewältigen

    Wie Tucson Water digitale Lösungen mit jahrhundertealten Techniken kombiniert.

    Mehr lesen

  • Mietlösung hält Kläranlage am Laufen

    Belebtschlammfilter sorgte während Instandsetzung für hochwertige Klärung.

    Mehr erfahren

  • Digitale Lösungen zum Schutz gegen Hochwasser

    Drei innovative Beispiele wie digitale Technologien die Klimaanpassung verändert.

    Mehr erfahren

  • Flüssiges Kapital: Industrielles Wassermanagement

    Treffen Sie die Akteure, die wasserbezogene Risiken minimieren und die Nachhaltigkeit verbessern.

    Mehr erfahren

  • Flüssiges Kapital: Rolle von Wasser bei Pharma 4.0

    Wie digitale Wasserlösungen die Leistung der Pharmaproduktion verbessern.

    Mehr erfahren

  • Schritte zur Reduzierung der N2O-Emissionen

    Was Versorgungsunternehmen tun können, um N2O-Emissionen bei der Abwasseraufbereitung zu reduzieren.

    Mehr erfahren

Making Waves

Willkommen bei Making Waves. Hier finden Sie interessante Geschichten zum Thema Wasser von Xylem, einem globalen Wassertechnologieunternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, Wasserprobleme zu lösen.

Wählen Sie Artikel und Blogposts aus unserer Auswahl beliebter Themen aus, lesen Sie eine der Empfehlungen unserer Chefredakteurin, scrollen Sie durch den News Feed oder filtern Sie nach Ihren Interessen, um Zugriff auf alle Making Waves Geschichten und Themen zu erhalten. Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an, um über die interessante Welt des Wassers am Laufenden zu bleiben.

 

Water News  Nachhaltigkeit  Innovation  Weg zur Klimaneutralität  Analytics             

 

Empfehlungen der Chefredakteurin

Alle Beiträge in Treatment

Rotterdam pumping station eliminates clogs with Flygt Concertor

Eine Pumpstation in Rotterdam hatte wiederholt mit durch Feuchttücher verstopfte Pumpen zu kämpfen. Die Stadt Rotterdam entschied, das intelligente...

Water treatment plant uses innovative technology to protect local ecosystem

In 2016, the Zeeland Clean Water Plant in Michigan moved forward with plans to double its capacity from 1.6 million gallons per day (MGD) to over 3 million...

Water Treatment Innovation for a Better Future

“We’re always looking for the overlaps between ecology, cost-efficiency and technological capabilities. When these all align, the impact can be spectacular.”...

Kläranlage nutzt AI, um Belüftungsenergie um 26 % zu senken

Xylem Lösung hilft Kunden, Energiebilanz und Nachhaltigkeit zu verbessern. Eine Kläranlage in Cuxhaven wollte den Energie- und Chemikalienverbrauch in seinem...

Bis zu 99,9 % Desinfektion bei Abwasser durch Ozonlösung

Das Abwasser wird mithilfe von Ozon, das mit Xylems Wedeco Technologie erzeugt und eingebracht wird, desinfiziert und von Restfarbigkeit befreit. Die...