It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Über Leopold

Leopold ist seit Langem weltweit führend in der Wasser- und Abwasseraufbereitung und liefert sowohl Filtrations- als auch Klärsysteme. Leopold entwickelt und liefert Systeme für Schwerkraftfiltration, Klärung, Denitrifikation, Schlammsammlung und Spülwasserrückgewinnung. Leopold Lösungen sind ideal für Algen-, Schadstoff- und Nährstoffentfernung, Entsalzungsvorbehandlung, Wiederverwendung, SDI sowie Geschmacks- und Geruchsreduzierung. Seit der Gründung im Jahr 1924 hat Leopold eine Reihe von innovativen Technologien entwickelt und erworben, um die Wasserqualität zu verbessern und gleichzeitig die Kosten zu senken. Mit über 8.000 Installationen verlassen sich Kunden aus aller Welt auf das Know-how und die Technologieführerschaft von Xylem in der Wasser- und Abwasserbehandlung.

Seit 1924 entwirft und fertigt Leopold schnellen Filtrations- und Klärungslösungen von Schwermedien für die Aufbereitung von Wasser und Abwasser. Leopold liefert Trinkwasseraufbereitungsanlagen zur Medienfiltration, Spülwasserrückgewinnung und Entsalzungsvorbehandlung und beliefert Kläranlagen mit Tertiärfiltrations- und Denitrifikationslösungen. Sie liefern auch sowohl Trink- als auch Abwasserreinigungsanlagen mit Druckentspannungsflotation (DAF) und Schlammsammlungslösungen.

Die Ingenieure von Leopold stehen zur Verfügung, um alle Aspekte eines kompletten Filtrationssystems zu analysieren, zu bewerten und zu entwerfen. Dazu gehört die Bewertung der Wasserqualität, die Festlegung optimaler Belastungsraten und der besten Konstruktionsmerkmale, die Auswahl der besten Medieneigenschaften und die Gestaltung des Rückspülverfahrens. Das Leopold-Filterworx-Leistungsfiltersystem von Xylem wird komplett mit Gerinne, Unterdrainage, integrierter Medienunterstützung, technischen Medien, Rückspülwasserwannen und Systemsteuerungen geliefert. Das Ergebnis ist ein kostengünstiges, effizientes und leistungsstarkes System, das auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten ist. 

Xylems Leopold Clari-DAF wird verwendet, um Rohwasser zu klären, um Verunreinigungen wie Trübungen, Algen, Farbe, Eisen, Mangan, organische Stoffe und Geschmacks- und Geruchsstoffe zu entfernen. Es ist eine hochwirksame, bewährte Technologie zur Entfernung von Feinstpartikeln mit geringer Dichte sowie Giardia und Cryptosporidium. Hiermit werden bessere Ergebnisse erzielt als mit herkömmlichen Klärverfahren, da die Wasserqualität konstant bleibt, Schlämme mit hohem Feststoffgehalt erzeugt werden und mit geringen Belastungsraten gearbeitet werden kann – Ergebnisse, die die Gesamtbetriebskosten des Kunden senken können.

Leopold bietet mit dem Clari-VAC Schwimmschlammsammler und dem CT2 Unterwasserschlammsammler auch Schlammsammellösungen an. Diese Systeme werden in Nachklärbecken verwendet, um die Schlammfeststoffe zu entfernen. Für Bereiche, in denen die Entfernung von Stickstoff und Phosphor erforderlich ist, bietet Leopold Elimini-DENIT-Entstickungssysteme an, die die Filter so umwandeln, dass sie biologisch aktiv werden, sodass das Abwasser die vorgeschriebenen Nitrat- und Phosphorwerte erreicht. 


;