It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Wertschätzung von Wasser durch innovative Netzwerklösungen für modernes Wassermanagement

10 June 2021

Cordonel® ist jetzt in den Größen DN 40 und 50 erhältlich und hilft Wasserversorgern auf der ganzen Welt, ihr Wassernetz auf intelligente Weise zu verwalten.

In einer Welt mit ständig wachsenden Herausforderungen und Wasserknappheit rund um den Globus spielt die präzise Messtechnik von Sensus, einer Marke von Xylem, eine entscheidende Rolle im Wasserkreislauf. Das globale Wassertechnologieunternehmen Xylem hat seinen neuen statischen Großwasserzähler Cordonel® für die Vollproduktion qualifiziert, um den Wasser- und Energiebedarf der Welt zu decken.

Ingo Hundhausen, Vertriebsleiter Sensus Deutschland, sagte: "Cordonel ist ein äußerst innovativer und vielseitiger statischer Wasserzähler, der Wasserversorgern hilft, ihre Verteilungsnetze effektiver zu steuern, indem er genaue und zuverlässige Informationen liefert, die ein besseres Management der Wasserressourcen ermöglichen. Mit Cordonel sind die Kunden in der Lage, höhere Einsparungen zu erzielen, indem sie Daten wie den Verbrauch und veränderte Nutzungsmuster im Verteilungsnetz genau überwachen."

Cordonel - Unverzichtbar für jedes intelligente Wassernetz

Cordonel Zähler helfen Kunden auch, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, denn wenn Versorgungsunternehmen den Druck in einem Wasserverteilungssystem optimieren, reduzieren sie gleichzeitig den Gesamtenergieverbrauch. Darüber hinaus können sie Lecks durch Rohrbruchalarme schnell identifizieren und beheben. "Der Mangel an präziser Messtechnik, um selbst kleinste Lecks zu erkennen, und die Notwendigkeit eines kommunikativen Zählers, der kritische Netzwerkdaten in Echtzeit überträgt, sind nur zwei der größten Herausforderungen, mit denen Versorgungsmanager heute konfrontiert sind", sagte Ingo Hundhausen. "Unsere Cordonel-Zähler nehmen sich diesen  und weiteren Problemen an.”

Cordonel-Zähler sind flexibel, zuverlässig und sicher

  • Flexibilität und Leistung für praktisch alle kommerziellen, industriellen und landwirtschaftlichen Anforderungen, einschließlich horizontaler und vertikaler Rohrausrichtungen, ohne dass ein gerades vor- und nachgelagertes Rohr erforderlich ist.
  • Integrierte Kommunikationstechnologie, die die zeitversetzte Wartung und den Austausch der separaten Zähler- und Funkgeräte überflüssig macht. Cordonel arbeitet mit einer Vielzahl von Funk-Kommunikationsnetzwerken zusammen, um Automatic Meter Reading (AMR) und Advanced Metering Infrastructure (AMI) Anwendungen zu unterstützen. Mit seinen Langstrecken-Funkkommunikationsfähigkeiten kann es einfach in jedes Festnetz mit sicherer 128-Bit-Verschlüsselung integriert werden. 
  • Genaue, zuverlässige Messwerte über die gesamte Batterielebensdauer von bis zu 20 Jahren - ermöglicht durch eine neue Technologie, die sicherstellt, dass das gesamte eintretende Wasser über einen seiner drei einzelnen Messpfade geleitet wird.

Die Genauigkeit des Cordonel-Zählers mit einem Verhältnis von R 1000 ermöglicht auch eine genauere Abrechnung gegenüber den Endkunden, was den Service und die Kundenzufriedenheit verbessert. Cordonel ist in Vollproduktion und ab sofort in den beiden Größen DN 40 und 50 erhältlich.

Cordonel test.png
Kunden rund um den Globus testen und entdecken jetzt die Vorteile des Cordonel-Zählers von Sensus, einer Marke von Xylem.

Über Sensus

Sensus, eine Marke von Xylem, bietet ferngesteuerte Produkte und Lösungen, die die richtigen Daten zur richtigen Zeit für Energieversorgungsunternehmen, Genossenschaften und Kommunen liefern. Als Teil des digitalen Portfolios von Xylem verbinden sich unsere intelligenten Geräte mit einer Vielzahl von Kommunikationstechnologien, um Kunden dabei zu helfen, zeitnahe Entscheidungen zu treffen, die Strom-, Gas- und Wassersysteme optimieren. Erfahren Sie mehr unter www.sensus.com.

Über Xylem

Xylem (XYL) ist ein weltweit führendes Wassertechnologieunternehmen, das sich der Lösung kritischer Wasser- und Infrastrukturherausforderungen durch Innovation verschrieben hat. Unsere mehr als 16.000 Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2020 einen Umsatz von 4,88 Milliarden US-Dollar. Wir schaffen eine nachhaltigere Welt, indem wir unsere Kunden in die Lage versetzen, das Wasser- und Ressourcenmanagement zu optimieren, und Gemeinschaften in mehr als 150 Ländern dabei helfen, ihre Wasserversorgung zu sichern. Kommen Sie zu uns auf www.xylem.com.