It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Partnership of a Lifetime: Xylem präsentiert auf der IFAT Munich 2024 innovative Lösungen für eine nachhaltige digitale Wasserwirtschaft

26 März 2024

Langenhagen 26.03.2024. Partnership of a Lifetime – mit dieser Kernbotschaft präsentiert Xylem, weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Wassertechnologie, seine innovativen Produkte und maßgeschneiderten Services auf der IFAT vom 13. bis 17. Mai 2024 in München. Erleben Sie Xylem und Evoqua Produkte sowie das Portfolio von Xylem Analytics/WTW und Sensus auf dem gemeinsamen Stand 150 in Halle B1 (B1.150). Der Schwerpunkt liegt auf innovativen und ganzheitlichen Lösungen für den Umgang mit (Ab-)Wasser – inkl. umfassender und individueller Beratung. Zentrale Themen sind Digitalisierung, Nachhaltigkeit und die Wiederverwendung von Wasser.

Extreme Wetterereignisse, eine alternde Infrastruktur und die fortschreitende Digitalisierung der Wasserwirtschaft stellen Unternehmen aus Industrie und Kommune vor wachsende Herausforderungen. Daher konzentriert sich Xylem auf ganzheitliche und nachhaltige Lösungen mit Innovationen für industrielle Anwendungen entlang des Wasserkreislaufs. Unter dem Motto „Partnership of a Lifetime“ ermutigt der Wassertechnologie-Spezialist Messebesucherinnen und besucher, den neuen Problemstellungen gemeinsam mit Xylem zu begegnen und Nachhaltigkeit in das Tagesgeschäft miteinzubeziehen. „Wir freuen uns darauf, auf der IFAT unsere umfassenden digitalen Lösungen und Produkthighlights zu präsentieren, um den Herausforderungen der Zeit zu begegnen. Klimawandel, Wetterereignisse wie Starkregen oder Trockenheit und steigende Anforderungen an Energie-Effizienz und Nachhaltigkeit können wir nur gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden in Partnerschaft bewältigen“, sagt Christine Wall-Pilgenröder, Geschäftsführerin bei Xylem Water Solutions Deutschland. 

Reuse Brew: Bier für den Klimaschutz

Das Aqua Forum auf dem Xylem-Stand gibt Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, täglich aktiv an Gesprächsrunden teilzunehmen und sich über Innovationen zu informieren. Ab 16:00 Uhr können Interessierte sich außerdem über eine Happy Hour freuen, bei der das eigens entwickelte Reuse Brew ausgeschenkt wird. Das Bier – ein bayerisches Helles – wird in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München (TUM), der Stadtentwässerung Weißenburg und der Forschungsbrauerei Weihenstephan aus hochwertig aufbereitetem Abwasser gebraut, wobei Technologien zur effektiven Wasserdesinfektion von Xylem zum Einsatz kommen. Dabei ist die Kombination von Ozon und Aktivkohle ein bewährtes Verfahren zur Spurenstoffelimination, das Xylem auch in einer integrierten Lösung, dem OxeliaTM-Prozess, anbietet. Die anschließende Nanofiltration sorgt für eine Teilenthärtung des Wassers und ist eine zusätzliche Barriere für Pathogene und organische Wasserinhaltsstoffe. In einem letzten Behandlungsschritt, dem MiPRO-Verfahren von Xylem mit ultraviolettem Licht und Wasserstoffperoxid, einem sogenannten "Advanced Oxidation Process" (AOP), wird das Wasser erneut desinfiziert und restliche Verbindungen, die die Membran passieren können, oxidiert. Das so aufbereitete Wasser erfüllt höchste Trinkqualitätsstandards. 

„Durch das Reuse-Brew-Projekt stellen wir nicht nur hervorragendes Bier her, sondern schärfen auch das Bewusstsein für das große Potenzial von Wasserrecycling im Kampf gegen Wasserknappheit. Das Bier demonstriert, dass die Wiederverwendung von Abwasser mit neuen und nachhaltigen Technologien einwandfrei funktioniert. Besonders die lokale Nutzung der Ressource Abwasser kann eine Entlastung für Grundwasservorkommen sein und so gerade in Trockenzeiten einen signifikanten Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten“, so Christine Wall-Pilgenröder.  

Smartes Wasser: Xylem Vue powered by GoAigua

Neben Nachhaltigkeitsfragen ist die digitale Transformation der Branche eines der wichtigsten Themen auf dem diesjährigen Xylem-Stand. Mit der Plattform Xylem Vue powered by GoAigua ermöglicht das Unternehmen, Daten von Wassernetzen zu erfassen und sie zur Optimierung auszuwerten. So können sowohl Wasserverluste reduziert als auch die betriebliche Effizienz gesteigert werden. Es wird deutlich, dass Digitalisierung nicht nur für die Überwachung von Anlagenleistungen wegweisend ist, sondern auch für die Voraussage späterer Zustände und der entsprechenden Optimierung. Mit moderner Datenerkennung, der Verarbeitung von Algorithmen sowie innovativen Modellierungstechnologien und digitalen Zwillingen werden (Ab-)Wassersysteme zuverlässig analysiert und daraufhin energieeffizient und kostensparend ausgerichtet.

Auf dem Stand zu finden sind außerdem Labor- und Messtechnik, Online-Sensorik und Datenmanagement von Xylem Analytics. Der thematische Schwerpunkt liegt hier auf dem kosteneffizienten Betrieb und Online-Überwachung zur Sicherstellung gesetzlicher Vorschriften und Grenzwerte sowie Gewässerschutz. 

Pionier erster Stunde für innovative Pumpentechnologie und Services 

Xylem entwickelt innovative Pumpentechnologien und führte bereits 1997 ein besonderes Laufrad-Design ein, um Pumpenverstopfungen zu verhindern. Seitdem gibt es kontinuierliche Weiterentwicklungen, um mit intelligenten sowie energieeffizienten Pumpenlösungen den störungsfreien Betrieb von Pumpstationen und Anlagen zu sichern. Maßgeschneiderte integrierte Systemlösungen wie zum Beispiel das intelligente Abwassersystem Concertor mit adaptiver N-Technologie haben sich in der Praxis vielfach bewährt und kommunale Betreiber und Industrieunternehmen können dank Concertor ihre Service-Einsätze verringern und bis zu 70 Prozent an Energie einsparen.

Weiteres Highlight wird der Außenbereich auf der IFAT sein, wo Xylem im Atrium seine Mietlösungen und das Service-Angebot vorstellt. Neben einem zuverlässigen Asset-Management mit 24/7-Support vor Ort bietet das Unternehmen Echtzeitüberwachung von Anlagen, intelligente Verbrauchsmessung in Trinkwassernetzen sowie bewährte Anwendungen zur Wasseraufbereitung.  

Als zuverlässiger und weltweit agierender Experte findet Xylem für jede Herausforderung rund um den Wasserkreislauf eine passgenaue Lösung, greift auf innovative Technologien zurück und ermöglicht damit nachhaltige Versorgung – Partnership of a Lifetime ist hierbei keine Floskel, sondern gelebte Unternehmenskultur.  

Eine Auswahl an Xylem-Lösungen, die auf der IFAT 2024 ausgestellt werden: 

Concertor mit adaptiver N-Technologie

Concertor 6020 6030

Der Concertor 6030 ist die Erweiterung des bewährten Abwassersystems Flygt Concertor®, das weltweit erste Pumpsystem mit integrierter Intelligenz. Die einzigartige durch Xylem entwickelte Innovation ist in der Lage die Betriebsbedingungen zu erfassen, passt sein Verhalten in Echtzeit an und liefert Rückmeldung an das Betriebspersonal. Das System bietet eine einzigartige verstopfungsfreie Leistung, um den wachsenden Herausforderungen des Wassertransports zu begegnen. Concertor hat sich in der Praxis bewährt und erzielt herausragende Ergebnisse, z.B. in puncto reduziertem Energieverbrauch. 

Trinkwassertafel 

WTW-8C-11340-DW-panel-with_sensorsDurch die Kombination des bewährten IQ Sensor Net Systems mit den intelligenten IDS-Sensoren liefert die Messtafel genaue und zuverlässige Ergebnisse. Es ermöglicht Wassereinsparung durch geringen Volumenstrom und überzeugt durch ein effizientes Design für eine einfache Handhabung im Arbeitsalltag.

Ultraschall-Großwasserzähler Cordonel 

Cordonel Der Ultraschall-Großwasserzähler Cordonel®, erhältlich bis Nennweite 150, ermöglicht effizientes und intelligentes Wassermanagement und überzeugt mit genauen und zuverlässigen Messwerten, umfangreichen Messdaten und fortschrittlicher Kommunikationstechnik.

 

Analyse- und Steuerungsplattform Rivo

Rivo W&T Das Rivo™-System dient als gemeinsame Analyse- und Steuerungsplattform, die eine breite Palette von Wasseraufbereitungsverfahren nahtlos integriert. Betreiber können Aufbereitungssysteme in mehreren Anlagen aus der Ferne verwalten und isolierte Abläufe aufbrechen.

 

 

Über Xylem  

Xylem (XYL) ist ein führendes globales Wassertechnologieunternehmen, das sich verpflichtet hat, die Herausforderungen der kritischen Infrastruktur im Bereich der Wasser- und Abwasserbehandlung mit Hilfe von Innovation und Fachwissen zu lösen. Unsere 23.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzielten 2023 einen kombinierten Proforma-Umsatz von 8.1 Milliarden USD. Wir schaffen eine nachhaltigere Welt, indem wir unsere Kunden dabei unterstützen, ihr Wasser- und Ressourcenmanagement zu optimieren und Menschen in mehr als 150 Ländern den Zugang zu sauberem Wasser ermöglichen. Besuchen Sie uns auf www.xylem.com und Let’s Solve Water.