It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Flygt Experior® génère 50 % d’économies d’énergie

SUÈDE

Défi
Au printemps, lorsque la neige fond, ainsi qu’en cas de fortes pluies, le débit entrant dans la station augmente considérablement. Pour éviter que la station ne soit inondée, les pompes doivent être dimensionnées pour gérer ce débit. Il en résulte des pompes surdimensionnées qui consomment plus d’énergie que nécessaire lorsqu’elles fonctionnent à un débit normal.

Solution
Un contrôleur de pompe Flygt SmartRun a été installé pour contrôler la pompe N de Flygt. Flygt SmartRun, un composant clé de Flygt Experior, est conçu pour toujours rechercher un point de fonctionnement qui limite les pertes par frottement et maximise l’efficacité du système de pompage.

Download Case study