It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Alle ansehen UV-Desinfektionsanlagen

OptiDetect

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Das Wedeco OptiDetect ist ein System zur Erkennung von Quarzhülsenbruch, das Sie innerhalb einer Sekunde über einen Glasbruch in einem UV-Reaktor benachrichtigt. Ob im Betrieb oder im Standby-Modus, Sie können sofort Maßnahmen ergreifen, um weitere Schäden an Ihrer UV-Anlage und anderen Geräten zu verhindern. Ebenso wird die drohende Gefahr vermieden, dass Scherben oder Materialien durch die Rohrleitungen fließen.

  • WIMES* und DWI**konforme Spezifikation, die einen Lampenausfall von einem Lampenbruch unterscheidet
  • Meldet Bruch innerhalb einer Sekunde nach Glasbruch 
  • Mit unabhängigem Regelkreis, der das Brucherkennungssystem von der eigentlichen UV-Steuerung trennt

Mit Wedeco OptiDetect erhalten Sie rund um die Uhr Quarzhülsenbruchsicherheit und einen reibungslosen Betrieb.

Sicherstellung der Einhaltung von Desinfektionsvorschriften

OptiDetect entspricht den WIMES*- und DWI**-Spezifikationen, die verlangen, dass ein Lampenausfall von einem Lampenbruch unterschieden wird, um sicherzustellen, dass beschädigte Lampen im UV-System erkannt werden.

Verbessern Sie die Elastizität des Prozesses

Ausgelöst durch das in die Quarzhülse eindringende Wasser, sendet OptiDetect innerhalb einer Sekunde nach einem Bruch eine Warnmeldung. Sie erhalten garantiert eine Benachrichtigung auf dem HMI- oder SCADA-System der UV-Anlage, sodass Sie sofort Maßnahmen ergreifen können.

OptiDetect ist ein separater Regelkreis, der vom Schaltschrank der UV-Anlage unabhängig ist. Dadurch kann der Reaktor komplett abgeschaltet werden oder es können Wartungsarbeiten an den Schaltschränken durchgeführt werden, ohne dass das System beeinträchtigt wird.

* Mechanische und elektrische Spezifikation der Wasserindustrie (Juli 2014) ** Trinkwasserinspektion (August 2016)

Sicher und einfach installieren

Unabhängig davon, ob es sich um eine neue Installation oder eine bestehende Wedeco UV-Anlage handelt, und unabhängig von der Ausrichtung der Strahler kann OptiDetect einfach eingerichtet werden, ohne dass andere Teile der Anlage beeinträchtigt werden. Die Desinfektionszertifizierung oder Zulassung des Reaktors bleibt unverändert.

Und selbst bei keinem Wasserdurchfluss gibt OptiDetect im Falle eines Bruchs der Quarzhülse einen sofortigen Alarm aus.

Garantie der Servicezufriedenheit

Durch die weltweite Präsenz von Xylem und die große Erfahrung bei der Installation von UV-Systemen auf der ganzen Welt können Sie sich auf schnelle Servicezeiten und Ersatzteillieferungen verlassen.

Mit unserem Know-how in Bezug auf Anwendungen und Prozesse können wir Sie von der Lösungsentwicklung über die Projektdurchführung bis hin zum Service nach der Installation unterstützen. Setzen Sie sich mit Ihrer Xylem-Niederlassung vor Ort oder einem unserer weltweiten Partner in Verbindung und erleben Sie den unvergleichbaren Service von Xylem.