Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?
Der Chlorgehalt in Schwimmbecken kann mit technischen Hilfsmitteln deutlich reduziert werden – und das, ohne die Wasserhygiene zu gefährden. Das Freizeitbad „H2O“ in Herford zum Beispiel senkte den Chloramingehalt im Wasser mit einem UV-Niederdruck-System von Xylem. Das bringt mehrere positive Effekte: Durch die geringere Chlorkonzentration nehmen die Geruchsbelästigung und Augen- sowie Hautreizungen deutlich ab. Aufgrund der geringeren Heizleistung und dem reduzierten Bedarf an Frischwasser werden zusätzlich Kosten gespart.
Um den ungetrübten Badespaß kontinuierlich aufrechterhalten zu können, suchte die Wassererlebniswelt „H2O“ in Herford eine Lösung zur Verringerung der Chloramine, damit die gesetzlichen Bestimmungen weiterhin eingehalten werden können. Dafür testeten sie zunächst die Kombination aus der UV-Anlage BX650e (Durchsatz 400 m3 /h) und dem Spektron 900e (Durchsatz 600 m3 /h) der XylemMarke Wedeco während des laufenden Betriebes: Das System wurde in den bestehenden Wasserumwälz-Prozess eingebunden. Das Ergebnis überzeugte: Effizient und energiesparend wurde die sehr gute Wasserqualität mit merklich reduziertem Chloramingehalt gewährleistet – auch bei starkem Besucherandrang. „Schon kurz nach dem Einsatz der Geräte bestätigen Rückmeldungen von Mitarbeitern im Bad, dass die Geruchsbelästigung merklich abgenommen hat“, berichtet Friedrich Peters, Technischer Leiter des Freizeitbads. Auch Labortests bestätigen, dass die Grenzwerte des Chloramins innerhalb der DIN-Ordnung liegen. Das führt zu einem besseren Badeerlebnis.
Wie mit Hilfe von Chlor, wird Wasser durch die Bestrahlung mit UV-Licht desinfiziert. Die Bestrahlung ist dabei aber nicht umweltschädlich oder giftig. Diese UVBehandlung macht Mikroorganismen im Wasser unschädlich. Etwa 99,99 Prozent der Krankheitserreger verlieren ihre Wirkung. Der Prozess wirkt dabei aufgrund der nachhaltigen Desinfektion präventiv: Eine zusätzliche Chlorung erfolgt nur noch nach Bedarf und schließt damit das häufig auftretende Problem der mikrobakteriellen Kontaminierung an Filteranlagen aus. Das Schwimmbecken ist so vor Verkeimung geschützt. Gesteuert wird die UV-Bestrahlung durch ein integriertes Steuerungssystem („OptiDose“), das den Energieeinsatz effizient reguliert. Das System überwacht mittels Sensoren die Betriebsbedingungen und regelt die UVIntensität in Echtzeit. Das senkt den Energiebedarf und erhöht die Kostenersparnis. So verbraucht die neue Anlage etwa ein Zehntel der Gesamtenergie, die für eine vergleichbare Mitteldruck-Lösung aufgebracht wird. Das Testsystem überzeugte und wurde gleich so übernommen.
Die UV-Strahler werden in der Regel nach anderthalb bis zwei Jahren ausgetauscht, insgesamt liegt die Lebensdauer der Anlage bei rund 20 Jahren. Somit hat die UV-Anlage eine doppelt so lange Lebenserwartung wie viele alternative Systeme.
Xylem präsentiert neben UV Desinfektion von Wedeco auch Xylem Pumpenlösungen von Lowara sowie den neuen Xylem Wasserzähler „Cordonel“ von Sensus. Von wtw stellt Xylem die photoFlex pH Sets zur Überwachung der Wasserqualität vor – ein Labor für unterwegs. Zu finden auf der diesjährigen „Aquanale“ in Köln (5. – 8.11): Halle 6.1 Stand: H038

Schnell und effektiv: Die Niederdruck Anlage von Wedeco kann in den bereits bestehenden Wasserumwälz Prozess eingebunden werden.

Die Wedeco-Anlage vereinfacht den Betriebsverlauf: In kurzen Abständen wird die Wasserqualität überprüft. So muss nicht manuell nachgechlort werden.

Ungetrübter Badespaß auch für die ganz Kleinen dank der Xylem UV Systeme. Foto: Shutterstock
Xylem Water Solutions GmbH
Marlies Poppe
Bayernstraße 11
30855 Langenhagen
Telefon.: +49 (511) 7800-555
E-Mail: marlies.poppe@xyleminc.com
Xylem (XYL) ist führender globaler Anbieter von Wassertechnologien im gesamten Wasserkreislauf und entwickelt innovative technische Lösungen, um die globalen Herausforderungen und Probleme rund um Wasser zu lösen. Das Unternehmen unterstützt Kunden aus der kommunalen Wasser- und Abwasserwirtschaft, der Industrie sowie aus der Privat- und Gewerbegebäudetechnik mit Produkten und Dienstleistungen, um Wasser und Abwasser effizient zu fördern, zu behandeln, zu analysieren, zu überwachen, und der Umwelt zurückzuführen. Darüber hinaus hat Xylem sein Produktportfolio um intelligente und smarte Messtechnologien sowie Netzwerktechnologien und innovative Infrastrukturen rund um die Datenanalyse in der Wasser-, Elektrizitäts- und Gasindustrie ergänzt. Das Unternehmen mit etwa 17.000 Mitarbeitern hat damit eine einzigartige Anwendungsexpertise und konzentriert sich auf die Schaffung von umfassenden und nachhaltigen Lösungen. Xylem hat seinen Hauptsitz in Rye Brook, New York und erzielte 2018 einen Jahresumsatz von 5,2 Milliarden Dollar. Xylem ist in mehr als 150 Ländern tätig und verfügt über eine Reihe von marktführenden Produktmarken.
Der Name Xylem stammt aus dem Altgriechischen und steht für das Gewebe, das Wasser in Pflanzen transportiert; dadurch wird die technische Effizienz unseres wasserorientierten Unternehmens hervorgehoben, indem es mit der bestmöglichen Art des Wassertransports verbunden wird, nämlich mit der, die in der Natur vorkommt. Weitere Informationen finden Sie unter www.xylem.com.