It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren

Die treibende Kraft hinter Stahl: Innovative Pumpentechnologie

In der Stahl- und Metallindustrie sind Wasser und Energie untrennbar mit der Produktionsleistung verbunden. Ob in Hochöfen, Walzwerken, Wärmebehandlungsanlagen oder bei der Metallveredelung – wasserbasierte Kühl-, Umwälz- und Abschreckanlagen sind unerlässlich, um die thermische Stabilität aufrechtzuerhalten, empfindliche Anlagenteile zu schützen und reproduzierbare Prozessbedingungen zu gewährleisten. Im Zentrum dieser Systeme stehen Pumpen, die ein entscheidendes Rückgrat der Anlageninfrastruktur bilden und einen maßgeblichen Einfluss auf Effizienz, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit im gesamten Betrieb haben.

Die Anforderungen an Wasseraufbereitungssysteme in Stahl- und Metallwerken haben in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Neben kompromisslosen Erwartungen an die Prozesssicherheit stehen die Betreiber unter wachsendem Druck, die Energieeffizienz zu verbessern, den Frischwasserverbrauch zu senken, die Wasserwiederverwendung zu optimieren und eine strenge Kostendisziplin einzuhalten. Diese Herausforderungen werden durch hohe Temperaturen, schwankende Lastprofile, wechselnde Drücke und oft anspruchsvolle Umgebungsbedingungen noch verschärft – all dies müssen Pumpensysteme im Dauerbetrieb zuverlässig bewältigen.

Kühl- und Zirkulationssysteme veranschaulichen deutlich, wie entscheidend Pumpen in metallurgischen Prozessen sind. Hohe thermische Lasten müssen kontinuierlich abgeführt werden, damit Maschinen, Prozessanlagen, Hydrauliksysteme und Wärmetauscher innerhalb definierter Temperaturgrenzen betrieben werden können. Selbst kurze Unterbrechungen oder Instabilitäten im Kühlwasserkreislauf können zu Abweichungen in der Produktqualität, Materialermüdung oder ungeplanten Stillständen führen. Eine zuverlässige und kontinuierliche Wasserzirkulation ist daher keine Nebenfunktion, sondern eine grundlegende Voraussetzung für stabile Prozesse und reproduzierbare Produktionsergebnisse.

Auch die wirtschaftliche Bedeutung von Pumpen wird häufig unterschätzt. In vielen Anwendungen laufen Kühl- und Umwälzpumpen im Dauerbetrieb oder über sehr lange Betriebszeiten. Selbst vergleichsweise geringe Unterschiede im Wirkungsgrad können sich daher direkt und messbar auf die Betriebskosten auswirken. In der Praxis werden Pumpen zudem oft mit großzügigen Sicherheitsreserven überdimensioniert und dann dauerhaft außerhalb ihres besten Wirkungsgradbereichs betrieben. Dies erhöht nicht nur den Energieverbrauch, sondern kann auch zu hydraulischen Verlusten, Vibrationen und mechanischem Verschleiß führen. Daher gehören anlagenspezifische Auslegung, hocheffiziente Motoren und eine bedarfsgerechte Drehzahlregelung zu den wirksamsten Hebeln zur Senkung sowohl des Energieverbrauchs als auch der Lebenszykluskosten.

Moderne Pumpensysteme leisten zudem einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz. Stahl- und Metallwerke arbeiten in der Regel mit mehreren Wasserkreisläufen. Während einige noch Durchflusssysteme nutzen, tendiert die Branche zunehmend zu geschlossenen oder halbgeschlossenen Kreislaufkonfigurationen, um den Wasserverbrauch zu senken und die allgemeine Nachhaltigkeitsbilanz zu verbessern. In solchen Systemen sorgen Pumpen dafür, dass das Wasser zuverlässig umgewälzt wird, Aufbereitungs- und Filterstufen durchläuft und anschließend in den Produktionsprozess zurückgeführt wird. Auf diese Weise lassen sich sowohl der Frischwasserbedarf als auch die Umweltbelastung verringern. Nachhaltigkeit ist in diesem Zusammenhang kein isoliertes Ziel, sondern das Ergebnis eines effizienten Zusammenspiels von Prozesssicherheit, wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und intelligentem Wassermanagement.

Die Schwachstellen von Wasseraufbereitungssystemen treten oft erst im industriellen Alltagsbetrieb deutlich zutage. Verschleiß durch abrasive Partikel, Korrosion, Kavitation sowie Probleme mit Dichtungen oder Lagern können die Lebensdauer der Pumpen erheblich verkürzen und zu ungeplanten Ausfallzeiten führen. Selbst bei Reinwasseranwendungen sind Faktoren wie Temperatur, Wasserchemie und industrielle Umgebung nach wie vor von großer Bedeutung, da sie korrosive Wirkungen hervorrufen können und die Materialauswahl entscheidend machen. Ebenso wichtig ist eine einfache Wartung und Instandhaltbarkeit. Selbst eine technisch fortschrittliche Pumpe verliert in der Praxis an wirtschaftlichem Wert, wenn sie schwer zugänglich ist oder wenn Wartungsarbeiten länger dauern als nötig. Robuste Konstruktion, geeignete Werkstoffe und anwendungsorientierte Technik sind daher unerlässlich, um Ausfallzeiten und Wartungskosten zu minimieren.

Besonders hohe Anforderungen gelten in Ofenumgebungen und bei Abschreckprozessen. In der Nähe von Öfen ist eine kontinuierliche Wärmeabfuhr unerlässlich, um thermisch empfindliche Komponenten zu schützen und definierte Betriebsbedingungen aufrechtzuerhalten. Bei Abschreckprozessen hängt die Reproduzierbarkeit stark von einer konstanten und kontrollierten Wasserversorgung ab. Selbst geringe Schwankungen bei Durchfluss oder Druck können sich direkt auf die Abkühlgeschwindigkeiten, die Materialeigenschaften und die Qualität des Endprodukts auswirken. In diesen Anwendungen müssen Pumpensysteme daher nicht nur leistungsstark und robust sein, sondern auch präzise regelbar und langfristig äußerst zuverlässig.

Vor diesem Hintergrund geht die Auswahl der richtigen Pumpenlösung weit über eine einfache Investitionsentscheidung hinaus. Entscheidend sind nicht nur die Anschaffungskosten, sondern vor allem die Auswirkungen auf den Energieverbrauch, den Wartungsaufwand, die Lebensdauer und ungeplante Produktionsunterbrechungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Eine Pumpe, die unter realen Betriebsbedingungen effizient arbeitet, präzise auf die Anwendung abgestimmt ist und wartungsfreundlich in das System integriert wird, kann die Gesamtbetriebskosten deutlich senken und gleichzeitig die Gesamtverfügbarkeit der Anlage erhöhen.

In diesem Zusammenhang ist Xylem ein starker Partner für viele wasserbezogene Anwendungen in der Stahl- und Metallindustrie. Lowara-Pumpen eignen sich dank ihres hohen hydraulischen Wirkungsgrads, der Ausführungsmöglichkeiten in Edelstahl, ihrer kompakten Bauweise und ihrer Flexibilität über einen breiten Betriebsbereich hinweg besonders gut für den Einsatz mit sauberem und leicht verunreinigtem Wasser. Dies macht sie besonders wertvoll für die Unterstützung von Infrastrukturen und „Balance-of-Plant“-Anwendungen, bei denen eine zuverlässige Wasserförderung für die Anlagenleistung unerlässlich ist.

Eines der deutlichsten Beispiele ist die Kühlwasserzirkulation. Stahlwerke sind in hohem Maße auf die Kühlung von Öfen, Walzwerken, Stranggussanlagen, Hydraulikaggregaten, Kompressoren und Hilfssystemen angewiesen. In vielen dieser Kreisläufe, insbesondere in Sekundärkühl- oder geschlossenen Versorgungskreisläufen, werden endansaugende oder Inline-Kreiselpumpen eingesetzt, um Wasser durch Wärmetauscher, Kühltürme und Prozessanlagen zirkulieren zu lassen. Je nach Durchfluss, Förderhöhe und Wasserqualität sind einstufige Kreiselpumpen (e-NSC, LS) oder mehrstufige Kreiselpumpen (e-MP , e-SV) von Lowara für diese Aufgaben bestens geeignet sein. In Anlagen mit Dauerbetrieb, in denen die Systeme oft rund um die Uhr laufen, wirkt sich die Energieeffizienz direkt auf die Lebenszykluskosten aus, und selbst bescheidene Steigerungen des hydraulischen Wirkungsgrads können im Laufe der Zeit zu erheblichen Einsparungen führen.

Ein weiterer wichtiger Anwendungsbereich ist die Druckerhöhung und die Brauchwasserverteilung. Stahl- und Metallproduktionsstätten sind oft weitläufig angelegt und verfügen über verteilte Entnahmestellen für allgemeines Brauchwasser, Spülsysteme, Notduschen, HLK-Infrastruktur und prozessunterstützende Versorgungseinrichtungen. In diesen Umgebungen bieten Lowara-Druckerhöhungsanlagen und mehrstufige Pumpen klare Vorteile, wo immer stabiler Druck, kompakte Bauweise und die Integration mit drehzahlgeregelten Antrieben erforderlich sind.

Wasseraufbereitungs- und -wiederverwendungssysteme stellen einen weiteren Bereich von wachsender Bedeutung dar. Da Stahlproduzenten mit strengeren Wassermanagementzielen und einer zunehmenden Überprüfung hinsichtlich der Nachhaltigkeit konfrontiert sind, umfassen Aufbereitungsstränge häufig Filtration, Umkehrosmose, Ionenaustausch, Chemikaliendosierung, Klärunterstützung und die Verteilung des wiederaufbereiteten Wassers. Lowara-Pumpen eignen sich hervorragend für Aufbereitungsanlagen, die geklärtes Wasser, gefiltertes Wasser, Permeat, CIP-Anwendungen und Dosierunterstützung handhaben. In Unterstützungssystemen für Metallveredelungs- und Beizprozesse kann die Ausführung der Pumpen aus Edelstahl zudem einen erheblichen Vorteil bieten, wenn Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist, wobei die Materialverträglichkeit stets sorgfältig anhand der jeweiligen Medien und der beteiligten Chemikalien überprüft werden muss.

Ein praktisches Beispiel für eine geeignete Lowara-Anwendung ist ein geschlossenes Kühlsystem für einen Hilfskreislauf eines Walzwerks, in dem mehrstufige Edelstahlpumpen die Zirkulation durch Plattenwärmetauscher und Kühlanlagen aufrechterhalten. In einem solchen System profitiert der Kunde von einer stabilen Temperaturregelung, einem reduzierten Wartungsaufwand und weniger ungeplanten Stillständen dank der zuverlässigen Pumpenleistung.

Ein weiteres Beispiel ist eine Wasserwiederverwendungsanlage in einer Metallveredelungsanlage, in der Lowara-Pumpen gefiltertes Wasser zwischen den Aufbereitungsstufen fördern und aufbereitetes Wasser für nicht kritische Wiederverwendungszwecke weiterleiten. Hier stehen die Vorteile in engem Zusammenhang mit übergeordneten Branchenprioritäten, darunter ein geringerer Frischwasserverbrauch, ein widerstandsfähigeres Wassermanagement sowie die Unterstützung von Nachhaltigkeits- und ESG-Zielen auf Standortebene. Dies ist besonders relevant in Regionen, in denen Wasserknappheit, steigende Wassertarife oder strengere Einleitungsvorschriften Investitionsentscheidungen zunehmend beeinflussen.

Insgesamt bietet Lowara eine zuverlässige Lösung für viele Versorgungs-, Hilfs-, Kühl-, Druckerhöhungs- und Wasseraufbereitungsanwendungen rund um den zentralen Stahlherstellungsprozess. Für Betreiber, Planer und Anlagenbauer ist nicht nur das Produkt entscheidend, sondern auch ein Partner, der über Systemverständnis und Anwendungskompetenz verfügt und langfristige Unterstützung bietet. In Stahlwerken ist Zuverlässigkeit unverzichtbar, und Entscheidungsträger bevorzugen in der Regel Lösungen, die niedrige Gesamtbetriebskosten, unkomplizierte Wartung und Kompatibilität mit übergeordneten Wassermanagementstrategien vereinen.

Pumpen in Reinwasser- und aufbereiteten Wasseranwendungen spielen daher in der Stahl- und Metallindustrie eine weitaus strategischere Rolle, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Sie gewährleisten thermische Stabilität, verbessern die Energieeffizienz, unterstützen die Wasserwiederverwendung und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Anlagenverfügbarkeit. Für Betreiber in der Stahl- und Metallindustrie, die ihre Wassereffizienz, die Zuverlässigkeit ihrer Anlagen und die Kontrolle der Betriebskosten verbessern möchten, stellen Lowara-Pumpen eine bewährte Option für ein breites Spektrum an unterstützenden Anwendungen dar. Von Kühlkreisläufen und Druckerhöhungsanlagen bis hin zu Aufbereitungsanlagen und Wasserwiederverwendungssystemen kann Lowara Anlagen dabei helfen, die Prozesskontinuität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Ziele in Bezug auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit voranzutreiben. In einer Branche, in der Betriebszeit und Ressourceneffizienz von entscheidender Bedeutung sind, ist die Auswahl der richtigen Pumpentechnologie für jede Aufgabe unerlässlich – und Lowara spielt eine wichtige Rolle überall dort, wo sauberes oder aufbereitetes Wasser zuverlässig und effizient gefördert werden muss.