It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hebeanlagen

Unterbrechungsfreies Abwasserpumpen mit fortschrittlicher Überwachung und Steuerung

Pumpstationen sind ein wesentlicher Bestandteil der meisten kommunalen und industriellen Abwassersammelsysteme. Mit zunehmendem Abwasserfluss entlang des Sammelsystems in Richtung Kläranlage wächst auch die Größe der Pumpstationen – bis hin zur Einlassstation oder dem Zulaufbauwerk der Anlage.

Pumpenanlagen-Planung

Xylem bietet Fachkenntnisse im Bereich Pumpstationsdesign sowie Lösungen für die kleinsten vorgefertigten Stationen bis hin zu den größten maßgeschneiderten Pumpstationen. Unabhängig von der Stationsgröße wissen wir, dass die Zuverlässigkeit der Pumpen von größter Bedeutung ist.

Da Pumpen mehr als die Hälfte des gesamten motorgetriebenen Energieverbrauchs in Abwassernetzen ausmachen, steigt auch die Nachfrage nach Effizienz stetig. Unser Expertenteam kann diesem Bedarf mit Durchflussoptimierung, effizientem verstopfungsfreiem Pumpen und intelligentem Pumpenbetrieb begegnen, einschließlich der patentierten Energieminimierungs-Pumpenlogik.

Reservepumpen für Pumpstationen

Um einen ununterbrochenen Abwasserfluss zu gewährleisten, sind viele Pumpstationen mit unabhängig betriebenen Reservepumpen für Notsituationen ausgestattet, wie z. B. Hurrikane, Starkregen oder intensive Schneeschmelze.

Bei der Planung eines Reservesystems berücksichtigt das Xylem-Team die Durchflussrate, die gesamte dynamische Förderhöhe (TDH), die verwendeten Materialien und die Wartungspläne und wählt dann eine Pumpe und ein System aus, das zu Ihrer Umgebung passt.

Mischsysteme für Pumpstationen

Je nach Konstruktionskriterien sind einige Pumpstationen mit Druckgasmischsystemen ausgestattet, um die Feststoffe in der Schwebe zu halten, wenn der Pumpbetrieb unterbrochen ist, und um die Bildung von Fettschichten im Pumpensumpf zu verhindern, indem die Flüssigkeitsoberfläche durch große Blasen aufgebrochen wird.