Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode

Variazioni impreviste nel livello dell’acqua

Applicazione

Questo tipo di anomalia è applicabile alle stazioni di pompaggio delle acque reflue dotate di un sensore di livello analogico.

Descrizione

Gli utenti vengono informati di questa anomalia se il livello dell'acqua misurato diminuisce ripetutamente quando non è in funzione alcuna pompa.

Possibili cause

  • Un guasto o altri problemi con il sensore di livello analogico
  • Un guasto nel controller
  • Un problema con la valvola di non ritorno della pompa
  • Configurazione errata della stazione in Secure Connect

Grafici correlati per la valutazione

Per istruzioni su dove trovare i grafici correlati da esaminare, vedere
"Dove trovo i grafici delle anomalie da esaminare?" in Domande frequenti evento > Anomalie.

Descrizione del grafico Primo giorno in cui è stata rilevata l’anomalia

Il grafico mostra i seguenti dati:

  • Lo stato di funzionamento di ogni pompa nella stazione il primo giorno in cui è stata rilevata l'anomalia
  • Il livello dell’acqua il primo giorno in cui è stata rilevata l’anomalia

Il grafico consente all'utente di valutare il problema che ha causato l'anomalia.

Descrizione del grafico Stato corrente della stazione

Il grafico mostra quando è attiva l'anomalia. Il grafico mostra i seguenti dati:

  • Lo stato di funzionamento di ogni pompa nella stazione durante le 24 ore precedenti
  • Il livello dell’acqua nelle 24 ore precedenti

Il grafico consente all'utente di valutare lo stato corrente della stazione.

Se l'anomalia è cessata, viene visualizzato solo il graficoPrimo giorno in cui è stata rilevata l'anomalia.

Valutazione dei grafici, esempio 1

La stazione dispone di due pompe che sono impostate per alternarsi regolarmente e per funzionare tra i livelli di avvio e arresto costanti. I grafici mostrano che il livello dell'acqua misurato è molto rumoroso, il che rende difficile differenziare i cicli della pompa. Questa tendenza indica un guasto nel sensore di livello analogico.

In questo esempio, la situazione è particolarmente grave perché il sensore di livello difettoso misura picchi di livello irrealistici, che avviano le pompe. Subito dopo, il sensore misura un livello inferiore al livello di arresto configurato e quindi arresta le pompe. Questo comportamento comporta centinaia di cicli non necessari ogni giorno per entrambe le pompe, che si avviano e si arrestano in rapida successione.

Valutazione dei grafici, esempio 2

Il livello dell'acqua misurato è coerente con un funzionamento regolare della pompa tra i livelli di avvio e arresto configurati. Allo stesso tempo, l'utilizzo delle pompe è costantemente pari a zero, che non corrisponde al trend del livello dell'acqua. Questo comportamento indica un problema con la configurazione della stazione in Secure Connect, piuttosto che con la stazione stessa.

Disabilita il tipo di anomalia

Se il comportamento identificato come anomalia è normale per una stazione, il tipo di anomalia deve essere disabilitato. Per ulteriori informazioni, vedere "Come posso abilitare o disabilitare un tipo di anomalia?" in Domande frequenti evento > Anomalie.

Domande frequenti correlate

Molti utenti hanno avuto domande simili su eventi, allarmi, anomalie e incidenti.