Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode

Tempi di funzionamento disuguali

Applicazione

Questo tipo di anomalia è applicabile alle stazioni di pompaggio per acque reflue a due pompe, in cui le pompe sono impostate per alternarsi regolarmente, con uguale tempo di funzionamento, ad ogni ciclo.

Il tipo di anomalia è disabilitato per i tipi di dispositivo per i quali, in generale, le pompe non si alternano regolarmente.

Descrizione

Gli utenti vengono informati di questa anomalia se il tempo di funzionamento di una pompa supera quello dell'altra pompa nella stazione di oltre il 20% per tre giorni consecutivi.

Possibili cause

  • Differenza di capacità tra le pompe
  • Un problema con la configurazione della stazione:
    • Una pompa si avvia sempre a un livello superiore rispetto all'altra pompa.
    • Il livello di arresto viene impostato in modo diverso tra le pompe.
    • Il livello di arresto è troppo basso, il che causa il funzionamento di una pompa a un livello di stato di ronzio.
    • Le pompe non si alternano regolarmente.
  • Un guasto in una pompa o nel controllo della pompa
  • Un problema con la valvola di non ritorno di una pompa

Grafici correlati per la valutazione

Per istruzioni su dove trovare i grafici correlati da esaminare, vedere
"Dove trovo i grafici delle anomalie da esaminare?" in Domande frequenti eventi > Anomalie.

Descrizione del grafico Dettaglio dell'utilizzo della pompa

Il grafico mostra i seguenti dati:

  • Lo stato di funzionamento di ogni pompa nella stazione
  • Il livello dell’acqua, se disponibile

Il periodo di tempo nel grafico è di un giorno con la risoluzione massima:

  • Se l'anomalia è attiva, il grafico mostra il giorno precedente.
  • Se l'anomalia è cessata, il grafico mostra il giorno in cui è iniziata l'anomalia.

Il grafico consente all'utente di valutare i seguenti elementi:

  • Il problema che ha causato l’anomalia
  • Lo stato corrente della stazione, se l'anomalia è ancora attiva

Descrizione del grafico Confronto tra l'utilizzo della pompa

Il grafico mostra l'utilizzo giornaliero di ogni pompa nella stazione. Il periodo di tempo nel grafico è di più giorni. Il grafico consente all'utente di valutare i seguenti elementi:

  • L’entità della differenza di utilizzo tra le due pompe
  • Frequenza di occorrenza del problema

Valutazione dei grafici, esempio 1

I grafici mostrano che la pompa 1 ha perso capacità alla fine di febbraio:

  • Il grafico Dettaglio di utilizzo della pompamostra che i cicli della pompa 1 sono più lunghi dei cicli della pompa 2.
  • Il grafico Confronto tra l'utilizzo della pompamostra che l'utilizzo della pompa 1 è aumentato significativamente alla fine di febbraio.

Valutazione dei grafici, esempio 2

Il graficoDettaglio dell'utilizzo della pompamostra che, dal 27 febbraio, la tendenza del livello dell'acqua differisce significativamente dal suo modello regolare e che il ciclo della pompa è molto lungo. Questo comportamento indica che c'è un problema nel controllo della pompa, piuttosto che nella capacità della pompa.

Il graficoConfronto tra l'utilizzo della pompa conferma il problema perché la differenza nell'utilizzo della pompa cambia dopo pochi giorni.

Disabilita il tipo di anomalia

Se il comportamento identificato come anomalia è normale per una stazione, il tipo di anomalia deve essere disabilitato. Per ulteriori informazioni, vedere "Come posso abilitare o disabilitare un tipo di anomalia?" in Domande frequenti eventi > Anomalie.

Domande frequenti correlate

Molti utenti hanno avuto domande simili su eventi, allarmi, anomalie e incidenti.