It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Numero di avviamenti non uguale

Applicazione

Questo tipo di anomalia è applicabile alle stazioni di pompaggio per acque reflue a due pompe, in cui le pompe sono impostate per alternarsi regolarmente ad ogni ciclo.

Il tipo di anomalia è disabilitato per i tipi di dispositivo per i quali, in generale, le pompe non si alternano regolarmente.

Descrizione

Gli utenti vengono informati di questa anomalia se il numero di avviamenti di una pompa supera quello dell'altra pompa nella stazione di oltre il 20% per alcuni giorni consecutivi.

Possibili cause

  • Una pompa non riesce ripetutamente ad abbassare il livello dell’acqua e quindi si affida all’altra pompa per completare il ciclo
  • Una pompa si avvia ripetutamente a causa di un guasto nella pompa, un guasto nel controllo della pompa o una configurazione errata della stazione

Grafici correlati per la valutazione

Per istruzioni su dove trovare i grafici correlati da esaminare, vedere
"Dove trovo i grafici delle anomalie da esaminare?" in Domande frequenti eventi > Anomalie.

Descrizione del grafico Dettaglio dell'utilizzo della pompa

Il grafico mostra i seguenti dati:

  • Lo stato di funzionamento di ogni pompa nella stazione
  • Il livello dell’acqua, se disponibile

Il periodo di tempo nel grafico è di un giorno con la risoluzione massima:

  • Se l'anomalia è attiva, il grafico mostra il giorno precedente.
  • Se l'anomalia è cessata, il grafico mostra il giorno in cui è iniziata l'anomalia.

Il grafico consente all'utente di valutare i seguenti elementi:

  • Il problema che ha causato l’anomalia
  • Lo stato corrente della stazione, se l'anomalia è ancora attiva

Descrizione del grafico Numero di avviamenti delle pompe

Il grafico mostra il numero giornaliero di avviamenti per ogni pompa nella stazione. Il periodo di tempo nel grafico è di più giorni. Il grafico consente all'utente di valutare i seguenti elementi:

  • L'estensione della differenza nel numero di avviamenti tra le due pompe
  • Frequenza di occorrenza del problema

Valutazione dei grafici, esempio 1

Il grafico Dettaglio dell'utilizzo della pompamostra che la pompa 2 si affida spesso alla pompa 1 per completare il ciclo.

Il grafico Numero di avviamenti delle pompe, quindi, mostra che il numero di avviamenti della pompa 1 è superiore a quello della pompa 2.

I grafici mostrano che il problema si è verificato regolarmente nell'ultimo mese.

Valutazione dei grafici, esempio 2

Il grafico Dettaglio dell'utilizzo della pompamostra una tendenza irregolare del livello dell'acqua misurato con picchi irrealistici. Il grafico mostra anche cicli di pompaggio frequenti e molto brevi che non riducono il livello dell'acqua. Questo comportamento indica la presenza di un problema nel controllo delle pompe.

Il grafico Numero di avviamenti delle pompe mostra che il problema causa un numero elevato di avviamenti per entrambe le pompe, in particolare per la pompa 2.

Disabilita il tipo di anomalia

Se il comportamento identificato come anomalia è normale per una stazione, il tipo di anomalia deve essere disabilitato. Per ulteriori informazioni, vedere "Come posso abilitare o disabilitare un tipo di anomalia?" in FAQ eventi > Anomalie.

Domande frequenti correlate

Molti utenti hanno avuto domande simili su eventi, allarmi, anomalie e incidenti.