Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

XAM 912 Configuration

Enable the Modbus RTU or TCP protocol in the Setup Wizard to allow communication.

RS-485 RTU port

  1. Go to Settings > Communication > Modbus > Modbus server.
  2. Set the communication parameters.
Parameter Setting
Server ID 1
Baud 19200
Stop bits 1
Parity Even
LED off delay 60 s

 

Ethernet

  1. Go to Settings > Communication > Modbus > Modbus server > TCP/IP.
  2. Set the communication parameters.
Parameter Setting
IPv4 address Use the IP address set on TCP/IP.
For the XAM 912 port, the default value is 10.10.20.10
Port Default value: 502
The user can choose a value between 500-65535