Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

TurboLIGHT Configuration

Modbus TCP connection

  1. Go to Control.
  2. Set MB_OFFSET_ADDR to 40 000.

The IP address of the blower must be the same in TurboLIGHT and Secure Connect. The IP address is shown in the Settings menu in TurboLIGHT.

Modbus RTU connection

  1. Go to Control.
  2. Set the Modbus address of the blower in the MB_SLAVE_NUM parameter.
  3. Go to Settings.
  4. Set the baud in the Modbus 485 parameter.

The Modbus address and baud must be the same in TurboLIGHT and Secure Connect.