Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

MAS 801 Configuration

The unit is connected to this device through the following terminals:

CCD 401 MAS 801
RS-485 A Modbus A+
RS-485 B Modbus B+

 

  1. Go to Settings 
  2. In the Modbus RTU group, set the following parameters:
Parameter Setting
Enable Enabled
Baudrate 19200
Parity None
Stop bits 2

 

  1. Click Save.

Note:

  • One MAS 801 device must be added in Secure Connect for each pump.
  • The Modbus ID in Secure Connect must correspond to the Modbus ID in the MAS 801 device.
  • The Modbus id mapping group in the MAS 801 device shows the Modbus ID of each pump.