Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

MAS 711 Configuration

The unit is connected to this device through the following terminals:

Terminal Description
41 Ext. 1, RS-584 (A)
42 Ext. 1, RS-485 (B)

 

  1. Click Settings > General configuration > RS485/ Modbus.
  2. In Higher level controller (External 1) group, set the following parameters:
Parameter Setting
Activate Active
Baudrate 9600 or 19200
Modbus protocol MAS Modbus revision 3
Address (MAS Modbus ID) 1 to 247

 

  1. Click Update.
  2. Click Restart to execute the settings.