It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Erkennung von Anomalien

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn ein angeschlossenes Gerät vom erwarteten Verhalten abweicht, z. B. verringerte Pumpenkapazität oder inkonsistenter Wasserstand

Eine Anomalie ist eine Abweichung vom erwarteten Wert oder Trend oder ein Ereignis, das erheblich vom normalen Verhalten abweicht. Der Dienst zur Erkennung von Anomalien wird automatisch aktiviert, wenn ein für die Anlage zutreffender Anomalietyp vorhanden ist. Die Anomalien finden Sie im Hauptmenü für alle Ihre Stationen oder im Stationsmenü für eine bestimmte Station. 

Secure Connect zeigt Anomaliebenachrichtigungen von den angeschlossenen Geräten an. Die Benachrichtigungen können als gelesen oder ungelesen markiert werden, werden jedoch nach 180 Tagen automatisch als gelesen markiert. 

Anomalietypen sind spezifischen für den Anlagentyp. Wenn ein Anomalietyp auf die Anlage zutrifft, wenn die Anlage erstellt wird, ist der Anomalieerkennungsdienst standardmäßig aktiviert. Bei einer Station ist es möglich, den gesamten Anomalieerkennungsdienst und die Erkennung eines bestimmten Anomalietyps zu deaktivieren. Die Anomalietypen betreffen unterschiedliche Geräte, abhängig davon welche Datenpunkte die Geräte ausgeben. Benutzer werden über In-App-Benachrichtigungen über Anomalien informiert.

Arten von Anomalien, die Secure Connect entdecken wird

Verwandte FAQs

Viele Benutzer hatten ähnliche Fragen zu Ereignissen, Alarmen, Anomalien und Vorfällen.