It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ungleiche Laufzeiten

Anwendung

Dieser Anomalietyp gilt für Zweipumpen-Abwasserpumpstationen, bei denen die Pumpen regelmäßig mit gleicher Laufzeit bei jedem Zyklus abwechseln.

Der Anomalietyp ist für Gerätetypen deaktiviert, bei denen die Pumpen im Allgemeinen nicht regelmäßig wechseln.

Beschreibung

Die Benutzer werden über diese Anomalie informiert, wenn die Laufzeit einer Pumpe die Laufzeit der anderen Pumpe in der Anlage an drei aufeinanderfolgenden Tagen um mehr als 20 % überschreitet.

Mögliche Ursachen

  • Ein Kapazitätsunterschied zwischen den Pumpen
  • Ein Problem mit der Konfiguration der Anlage:
    • Eine Pumpe startet immer auf einem höheren Niveau als die andere Pumpe.
    • Das Stoppniveau wird zwischen den Pumpen unterschiedlich eingestellt.
    • Das Stoppniveau ist zu niedrig, was dazu führt, dass eine Pumpe mit einem Schnorchelniveau läuft.
    • Die Pumpen wechseln nicht regelmäßig.
  • Ein Fehler in einer Pumpe oder in der Pumpensteuerung
  • Ein Problem mit dem Rückschlagventil einer Pumpe

Zugehörige Diagramme zur Bewertung

Eine Anleitung dazu, wo die zugehörigen Diagramme zur Untersuchung zu finden sind, finden Sie unter
„Wo finde ich die Anomaliediagramme zur Untersuchung?“ unter Ereignis-FAQs > Anomalien .

Beschreibung der Tabelle Details zur Pumpenauslastung

Das Diagramm zeigt die folgenden Daten:

  • Der Betriebsstatus jeder Pumpe in der Anlage
  • Der Wasserstand, falls vorhanden

Der Zeitraum in der Tabelle beträgt einen Tag mit der maximalen Auflösung:

  • Wenn die Anomalie aktiv ist, zeigt das Diagramm den Vortag an.
  • Wenn die Anomalie aufgehört hat, zeigt das Diagramm den Tag an, dem die Anomalie begonnen hat.

Das Diagramm ermöglicht dem Benutzer die Bewertung der folgenden Elemente:

  • Das Problem, das die Anomalie verursacht hat
  • Der aktuelle Status der Anlage, wenn die Anomalie noch aktiv ist

Beschreibung des Diagramms Vergleich zwischen der Pumpenauslastung

Die Tabelle zeigt die tägliche Auslastung für jede Pumpe in der Anlage. Der Zeitraum im Diagramm beträgt mehrere Tage. Das Diagramm ermöglicht dem Benutzer die Bewertung der folgenden Elemente:

  • Das Ausmaß der Nutzungsdifferenz zwischen den beiden Pumpen
  • Die Häufigkeit des Auftretens des Problems

Auswertung der Diagramme, Beispiel 1

Die Diagramme zeigen, dass Pumpe 1 Ende Februar an Kapazität verloren hat:

  • Die Tabelle Details zur Pumpenauslastung zeigt, dass die Zyklen von Pumpe 1 länger sind als die Zyklen von Pumpe 2.
  • Die Tabelle Vergleich zwischen Pumpenauslastung zeigt, dass die Auslastung von Pumpe 1 Ende Februar deutlich zugenommen hat.

Auswertung der Diagramme, Beispiel 2

Die TabelleDetails zur Pumpenauslastungzeigt, dass sich der Trend des Wasserstands seit dem 27. Februar deutlich von seinem regulären Muster unterscheidet und dass der Pumpenzyklus sehr lang ist. Dieses Verhalten deutet darauf hin, dass ein Problem in der Pumpensteuerung und nicht in der Pumpenkapazität vorliegt.

Das DiagrammVergleich zwischen Pumpenauslastung bestätigt das Problem, da die Differenz in der Pumpenauslastung nach einigen Tagen tauscht.

Anomalitätstyp deaktivieren

Wenn das Verhalten, das als Anomalie identifiziert wird, für eine Station normal ist, sollte der Anomalietyp deaktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Wie aktiviere oder deaktiviere ich einen Anomalietyp?“ unter Ereignis-FAQs > Anomalien .

Verwandte FAQs

Viele Benutzer hatten ähnliche Fragen zu Ereignissen, Alarmen, Anomalien und Vorfällen.