Die Agrarindustrie ringt darum, effiziente Wassernutzung mit nachhaltigen Praktiken in Einklang zu bringen, um der steigenden Nachfrage nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen gerecht zu werden. Da 70 % der weltweiten Wasserressourcen in der Landwirtschaft genutzt werden, ist es für die Erzeuger von entscheidender Bedeutung, innovative Technologien und Verfahren einzusetzen. Bei Xylem sind wir bestrebt, Produkte und Lösungen bereitzustellen, die es den Herstellern ermöglichen, die Standards für Wasserqualität, -lieferung und -management auch unter schwierigsten Bedingungen einzuhalten.
Laticínios Bela Vista expanded their plant in Bela Vista de Goiás and evaluated wastewater treatment options that would meet the company’s commitment to sustainable growth and protection of the environment. Laticínios Bela Vista selected an anaerobic digestion treatment system proven to treat dairy wastewater.
Agriculture is by far the largest user of water – up to 70% of all fresh water consumption is for irrigation. Water has many other agricultural purposes such as washing stations, misters, or drinking water for livestock. In fact, horses consume up to 15 gallons of water per day.