It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
Des agriculteurs victimes de la sécheresse obtiennent de l’eau grâce à la location de pompes Xylem

Des agriculteurs victimes de la sécheresse obtiennent de l’eau grâce à la location de pompes Xylem

Les agriculteurs de la région de Crémone, dans le nord de l’Italie, dépendent de l’eau du Pô pour leurs cultures et leur bétail. Lorsque la sécheresse de 2022 a réduit le débit de la rivière, la station de pompage de la compagnie des eaux locale n’a plus pu acheminer suffisamment d’eau de la rivière vers un canal d’irrigation. Le service s’est associé à Xylem pour créer une station de pompage d’urgence en quelques semaines seulement, grâce aux pompes Flygt de location.

Le Pô est le plus long fleuve d’Italie. Il prend sa source dans les Alpes, au nord de l’Italie, et s’écoule vers l’est sur plus de 650 kilomètres jusqu’à la mer Adriatique. Le débit de la rivière diminue depuis des années, ce qui oblige les compagnies des eaux à adopter des technologies modernes pour garantir l’approvisionnement en eau des champs et des exploitations agricoles.

La diminution du débit du Pô a entraîné des difficultés majeures pour le service des eaux de Casalmaggiore, le Consorzio di Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano, situé dans la région de Crémone. Le consortium dessert une zone couvrant environ 478 kilomètres carrés et comprenant 1 200 kilomètres de canaux.

Les anciennes stations de pompage sont désormais insuffisantes

La station de pompage d’Isola Pescaroli a été construite en 1930 pour fournir de l’eau au exploitations agricoles de la région. Aujourd’hui, elle dessert 5 000 utilisateurs, dont des agriculteurs. Dans les années 1980, la diminution du débit du Pô a empêché la station de prélever suffisamment d’eau pour répondre aux besoins des utilisateurs, ce qui a conduit à la construction d’une station de pré-relevage pour résoudre le problème.

« Cette solution a très bien fonctionné pendant des décennies, mais la sécheresse imprévisible de 2022 et le faible niveau du Pô n’ont pas permis de prélever de la quantité d’eau nécessaire », explique Marco Ferraresi, directeur général et directeur technique du consortium.

Les agriculteurs ayant désespérément besoin d’eau, la construction d’une nouvelle station de pompage en quelques semaines seulement n’était pas une solution réaliste. L’achat de nouvelles pompes pour déplacer la grande quantité d’eau nécessaire n’était pas non plus économiquement viable pour le consortium. Le consortium devait cependant agir rapidement pour éviter les conséquences dramatiques d’une pénurie d’eau sur la culture ainsi que l’élevage local, également confronté à une hausse des températures.

Une solution modulaire de location de pompes de Xylem

Pour résoudre le problème, M. Ferraresi s’est tourné vers le service de location de pompes de Xylem. Le centre de location de Xylem fournit la plupart des équipements dont les services publics et les collectivités ont besoin pour gérer les urgences en matière d’eau, notamment des pompes submersibles, des pompes d’assèchement et des systèmes de désinfection et de mélange.

« Les techniciens du consortium et de Xylem ont travaillé en étroite collaboration pour résoudre le problème, explique M. Ferraresi. Nos experts ont estimé les débits et les dimensions nécessaires, tandis que les experts de Xylem ont identifié les pompes nécessaires et ont dimensionné les installations électriques. En très peu de temps, cette collaboration nous a permis de commencer à pomper l’eau de la rivière depuis un niveau plus bas. »

La solution louée comprenait deux unités de pompage, qui peuvent fonctionner de manière autonome, montées sur des patins externes. Chaque unité était constituée de trois pompes Flygt 3501, connectées à un collecteur de 1 000 mm de diamètre. L’installation a été accélérée grâce à ce choix de conception.

Les pompes Flygt sont dotées d'une roue à trois canaux, ce qui garantit une capacité hydraulique élevée (environ un mètre cube par seconde) et une grande fiabilité. D’une puissance de 125 kW, ces pompes sont conçues pour faire face à des conditions extrêmes et économiser de l’énergie en temps normal. Les opérateurs peuvent également surveiller les pompes à distance grâce à un système de contrôle numérique Aquaview ++ de Xylem.

Déploiement rapide et extrêmement fiable de la pompe

La location de pompes offre au consortium une solution flexible qui lui permet de faire face à de longues périodes de sécheresse. Outre un déploiement rapide et des frais de départ prévisibles, la solution de location garantit également une maintenance optimale et des besoins réduits de stockage de composants.

« Au-delà de la performance des pompes, le partenariat avec l’équipe de location de Xylem nous a permis de déployer rapidement cette infrastructure critique pour répondre aux besoins de nos clients », affirme M. Ferraresi.