It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Préparer les services de l’eau aux ouragans et aux inondations

Préparer les services de l’eau aux ouragans et aux inondations

Environ un quart des débordements d’eaux usées sont dus à des phénomènes météorologiques tels que de fortes pluies, la fonte des neiges et la saturation des sols. Xylem a aidé des milliers d’entreprises et de collectivités à se préparer à ces phénomènes et à réduire les dégâts. Découvrez comment un plan d’urgence peut vous aider.

Lorsqu’un phénomène météorologique extrême, par exemple un ouragan, frappe plusieurs collectivités, il peut s’avérer difficile de réunir les équipements nécessaires si aucun plan n’a été prévu. Les services de l’eau et les entreprises peuvent élaborer un plan d’urgence, l’un des éléments les plus importants pour se préparer.

Qu’est-ce qu’un plan d’urgence ?

Un plan d’urgence est un plan d’intervention rapide qui peut être activé très vite pour réduire au minimum les dégâts et les temps d’arrêt. Il contient des informations essentielles sur les secteurs inondables ainsi que sur les équipements nécessaires en cas de phénomène météorologique extrême.

Que contient un plan d’urgence ?

Les plans d’urgence élaborés par Xylem et ses clients contiennent les informations suivantes :

  • Équipements nécessaires pour poursuivre les opérations
  • État du site et informations d’accès
  • Instructions pour se rendre sur le site
  • Coordonnées de l’équipe d’intervention d’urgence Xylem joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24

Pourquoi un plan d’urgence est-il nécessaire ?

Peut-être n’avez-vous jamais eu affaire à un débordement d’eaux usées, mais ceux-ci sont de plus en plus fréquents en raison des changements climatiques. Ainsi, aux États-Unis, les deux tiers du territoire environ enregistrent des précipitations beaucoup plus importantes qu’il y a seulement 20 ans à chaque phénomène météorologique.

Le plan d’urgence élaboré avec Xylem vous garantit qu’en passant un simple appel (quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit), vous pourrez limiter le problème en quelques heures.

Par où commencer ?

Xylem a mis en ligne des ressources pour l’élaboration de plans d’urgence. Sur cette page, vous pourrez également réserver une séance de planification, découvrir les causes des débordements d’eaux usées, et télécharger un exemple de plan d’urgence.

par Chad Henderson